DOCA0265ES-07

Supervisión del estado de los contactos

Presentación

Los contactos de los polos sufren desgaste debido al número de ciclos de funcionamiento con corriente y corriente interrumpida durante cortocircuitos. Se recomienda revisarlos periódicamente para decidir si los contactos se deben cambiar o no. Para reducir el número de inspecciones visuales sistemáticas de los contactos y la cámara de corte, la estimación del desgaste de los contactos ayuda a planificar las inspecciones visuales según el desgaste estimado (del 0 % [contacto nuevo] al 100 % [contacto totalmente desgastado]).

Principio de funcionamiento

Cada vez que el interruptor automático funciona (realiza un ciclo de apertura y cierre con o sin corriente), los contadores de operaciones mecánicas y eléctricas correspondientes aumentan. La unidad de control MicroLogic Active se basa en estos contadores para calcular el desgaste de los contactos.

Cuando el algoritmo de desgaste de los contactos de la unidad de control MicroLogic Active calcula un valor situado por encima de uno de los umbrales predeterminados (60 %, 95 % y 100 %), se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Disponibilidad de los datos

Los datos de supervisión del desgaste de los contactos están disponibles:

  • En la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Mantenimiento > Estado > Desgaste de contactos

  • Con la red de comunicación inalámbrica Zigbee para unidades de control MicroLogic Active AP/EP.

  • En un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable

Los contadores de maniobras del interruptor automático están disponibles en un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1440 (5184)

Desgaste de los contactos > 60 %. Verifique los contactos.

Diagnóstico

Media

0x1441 (5185)

Desgaste de los contactos > 95 %. Prevea la sustitución del interruptor automático.

Diagnóstico

Media

0x1442 (5186)

Desgaste de los contactos > 100 %. Reemplace el interruptor automático.

Diagnóstico

Alta

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1440 (5184)

Desgaste de los contactos > 60 %. Verifique los contactos.

Inspeccione visualmente la cámara de corte y los contactos principales en el siguiente mantenimiento programado.

0x1441 (5185)

Desgaste de los contactos > 95 %. Prevea la sustitución del interruptor automático.

Prevea la sustitución del interruptor automático.

0x1442 (5186)

Desgaste de los contactos > 100 %. Reemplace el interruptor automático.

Sustituya el interruptor automático.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.