DOCA0265ES-07

Fuente de alimentación

Fuentes de alimentación de MicroLogic Active

La unidad de control MicroLogic Active se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna (CT).

  • Las funciones de protección estándar de las unidades de control MicroLogic Active funcionan con la fuente de corriente interna.

  • Cuando la corriente de carga es superior al 20 % de la corriente nominal In, la alimentación de corriente interna proporciona la alimentación necesaria para el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic Active.

Para suministrar una fuente de alimentación a la unidad de control MicroLogic Active cuando la carga es inferior al 20 % de la tensión nominal In, así como para mantener el pleno funcionamiento de la unidad de control MicroLogic Active, se pueden usar fuentes de alimentación externas opcionales.

ADVERTENCIA
peligro de que el sistema de 24 V CC no cumpla los requisitos de MBTS
  • Alimente las unidades de control MicroLogic Active con 24 V CC no MBTS (muy baja tensión de seguridad), prestando atención a la polaridad.
  • No conecte las unidades de control MicroLogic Active a un sistema de 24 V CC -MBTS, ya que la unidad de control MicroLogic Active no proporciona aislamiento doble o reforzado del circuito principal. Por ejemplo, no use la fuente de alimentación de 24 V CC no MBTS de una unidad de control MicroLogic Active para alimentar una unidad de control MicroLogic X o un módulo de comunicación MBTS.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Entre las fuentes de alimentación externas se incluyen las siguientes:

  • Fuentes de alimentación permanente: alimentación externa de 24 V CC no MBTS (muy baja tensión de seguridad).

  • Fuentes de alimentación temporales conectadas al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active:

    • Mobile Power Pack externo mediante conexión USB.

    • Smartphone Android mediante conexión USB OTG.

    • PC mediante conexión USB.

Más adelante se describen las diferentes fuentes de alimentación MicroLogic Active externas.

Fuente de alimentación BCIM

ADVERTENCIA
PELIGRO DE QUE EL SISTEMA DE 24 V CC NO CUMPLA LOS REQUISITOS DE MBTS
  • Suministre al módulo de puerto ULP o al módulo ULP únicamente alimentación MBTS (muy baja tensión de seguridad) de 24 V CC, respetando la polaridad.
  • No use la misma fuente de alimentación para alimentar la unidad de control MicroLogic Active y el módulo de puerto ULP o el módulo ULP que alimenta al módulo BCIM.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El módulo BCIM se alimenta con la fuente de alimentación MBTS (muy baja tensión de seguridad) de 24 V CC del módulo de puerto ULP o del módulo ULP conectado al bloque de terminales COM (por ejemplo, interfaz IFE o IFM ), en función de la arquitectura. Esta fuente de alimentación debe ser independiente de la fuente de alimentación de la unidad de control MicroLogic Active.

Para obtener más información, consulte DOCA0387•• Módulo de comunicación y aislamiento del interruptor (BCIM) para la unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario.

Recomendaciones para fuentes de alimentación externas

Recomendaciones para el uso de fuentes de alimentación externas de 24 V CC:

  • Se puede utilizar una misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar varias unidades de control MicroLogic Active, según los requisitos de potencia generales del sistema.

  • Use una fuente de alimentación de 24 V CC diferente para alimentar las bobinas MN/MX/XF o el motorreductor MCH.

  • No use la misma fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar la unidad de control MicroLogic Active y el módulo BCIM.

Fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas

Para obtener información sobre las fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas, consulte MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Catálogo.

Mobile Power Pack

Mobile Power Pack es una batería externa que permite el suministro temporal de alimentación a la unidad de control MicroLogic Active.

Mobile Power Pack permite el uso de la pantalla y el teclado de MicroLogic Active para funciones de ajuste y visualización en el caso de que la fuente de alimentación que alimenta la unidad de control MicroLogic Active sufra algún tipo de interrupción.

La batería externa Mobile Power Pack puede conectarse mediante un cable USB (RS PRO, referencia 182-8848) conectado al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.

Para comprobar el nivel de carga de la batería Mobile Power Pack, mantenga pulsado el botón de prueba durante un segundo. El indicador de la batería Mobile Power Pack se ilumina para indicar el nivel de carga restante.

Batería interna

Si no existe ninguna otra fuente de alimentación que alimente la unidad de control MicroLogic Active, la batería interna alimentará los siguientes elementos:

  • Indicadores LED de causa del disparo

  • Barra de estado

  • El reloj interno (fecha y hora)

  • La función de programación del mantenimiento

La batería interna está protegida por una banda. No olvide retirar la banda de la batería antes de usarla. Para obtener información sobre la extracción de la banda de la batería, consulte las hojas de instrucciones de los interruptores automáticos MasterPacT MTZ en Documentos relacionados.

Consumo de alimentación

En la siguiente tabla se muestra el consumo de energía de la unidad de control MicroLogic Active y del módulo BCIM:

Módulo

Consumo típico: (24 V CC a 20 °C/68 °F)

Consumo máximo: (21,6 V CC a 60 °C/140 °F)

Unidad de control MicroLogic Active para el interruptor automático MasterPacT MTZ

con una fuente de alimentación externa de 24 V CC

200 mA

250 mA

con alimentación a través de un puerto USB-C

400 mA

500 mA

Módulo de puerto ULP para interruptor automático MasterPacT MTZ

alimentación del módulo BCIM solo con función de comunicación

25 mA

32 mA

alimentación del módulo BCIM con funciones de comunicación y E/S

125 mA

232 mA

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.