DOCA0265ES-07

Definición de evento

Definición

Un evento es un cambio de estado de los datos digitales, o cualquier incidente detectado por la unidad de control MicroLogic Active o la interfaz EIFE Ethernet.

Los eventos obtienen una marca de tiempo y se registran en el historial de eventos de cada módulo.

Los eventos se categorizan en función de un nivel de gravedad:

  • Alta: se requiere una acción correctiva urgente.

  • Media: hay que programar una acción correctiva.

  • Baja: solo como información.

Todos los eventos de gravedad alta y media generan una alarma y una pantalla emergente de notificación en la pantalla de la unidad de control MicroLogic Active.

Los eventos de gravedad baja son eventos de tipo informativo. Pueden consultarse con el software EcoStruxure Power Commission.

Las alarmas y los disparos son eventos que requieren atención específica por parte del usuario:

  • Un disparo es un evento de gravedad alta que se genera cuando se dispara el interruptor automático.

  • Una alarma es un evento con una gravedad media o alta.

La información de esta sección es válida para los eventos que se detectan mediante la unidad de control MicroLogic Active.

Para obtener información sobre eventos de EIFE, consulte DOCA0106•• Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario.

Gestión de eventos mediante la unidad de control MicroLogic Active

En el diagrama siguiente se ofrece una descripción general sobre cómo se gestionan los eventos mediante la unidad de control MicroLogic Active.

Marcas de tiempo de eventos

Cada evento lleva una marca de hora con la fecha y la hora del MicroLogic Activereloj interno de .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.