DOCA0265ES-07

Disponibilidad y visualización de las mediciones de MicroLogic Active

Presentación

Las mediciones disponibles dependen del tipo de unidad de control MicroLogic Active:

  • La unidad de control MicroLogic Active A/AP solo mide corrientes.

  • La unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei mide corrientes y tensiones.

Las mediciones se pueden mostrar:

  • En la pantalla de MicroLogic Active

  • En la pantalla de FDM121

  • Con la conectividad Zigbee del Panel Server: en las páginas web del Panel Server y en los controladores remotos conectados al Panel Server, a través de la comunicación inalámbrica Zigbee (solo unidad de control MicroLogic Active AP/EP)

  • En un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable

  • En las páginas web de IFE/EIFE

En las tablas siguientes se indican cuáles son las mediciones disponibles en cada tipo de opción de visualización.

Corriente

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valores de las corrientes de fase en tiempo real I1, I2, I3

Valores máximos de las corrientes de fase I1 Max, I2 Max, I3 Max

Valores mínimos de las corrientes de fase I1 Min, I2 Min, I3 Min

Valor de corriente del neutro en tiempo real IN(1)

Valor máximo de la corriente del neutro IN Max(1)

Valor mínimo de la corriente del neutro IN Min(1)

Valor de la corriente media en tiempo real I Avg(2)

Valor mínimo de la corriente media Iavig Min

Valor de la corriente de defecto a tierra en tiempo real Ig

Valor máximo de la corriente de defecto a tierra Ig Max

Valor mínimo de la corriente de defecto a tierra Ig Min

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENCT cableado y configurado.

(2) Solo se aplica a la unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei.

Desequilibrio de corriente (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valor máximo en tiempo real de 3 desequilibrios de corriente de fase I Unb

Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de corriente de fase I Unb Max

Demanda de corriente (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valores de demanda de corriente de fase (I1, I2, I3)

Valores de demanda de corriente de fase (Iavg)

Valores de demanda de corriente pico de fase (I1, I2, I3)

Valores de demanda de corriente pico de fase (Iavg)

Valor de demanda de corriente en el neutro (IN)(1)

Valor de demanda de corriente pico en el neutro (IN)(1)

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Indicadores de funcionamiento (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Rotación de fase

Tipo de carga

Tensión (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valores de las tensiones entre fases en tiempo real V12, V23, V31

Valores máximos de las tensiones entre fases V12 MAX, V23 MAX, V31 MAX

Valores mínimos de las tensiones entre fases V12 MIN, V23 MIN, V31 MIN

Tensiones entre fase y neutro en tiempo real V1N, V2N, V3N(1)

Valores máximos de tensiones entre fase y neutro V1N MAX, V2N MAX, V3N MAX (1)

Valores mínimos de tensiones entre fase y neutro V1N MIN, V2N MIN, V3N MIN(1)

Tensión media entre fases en tiempo real Vavg LL

Tensión media entre fase y neutro en tiempo real Vavg LN(1)

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Desequilibrio de tensión (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valor máximo en tiempo real de 3 desequilibrios de tensión entre fases VLL Unb

Valor máximo en tiempo real de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro VLN Unb(1)

Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fases VLL Unb Max

Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro VLN Unb Max(1)

Desequilibrios de tensión entre fases en tiempo real V12unbal, V23unbal, V31unbal

Desequilibrios de tensión entre fase y neutro en tiempo real V1Nunbal, V2Nunbal, V3Nunbal(1)

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Potencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Potencia activa en tiempo real para cada fase P1, P2, P3(1)

Valores máximos de la potencia activa para cada fase P1 MAX, P2 MAX, P3 MAX(1)

Potencia activa total en tiempo real Ptot

Valor máximo de la potencia activa total Ptot MAX

Potencia reactiva en tiempo real para cada fase Q1, Q2, Q3(1)

Valores máximos de las potencias reactivas para cada fase Q1 MAX, Q2 MAX, Q3 MAX(1)

Potencia reactiva total en tiempo real Qtot

Valor máximo de la potencia reactiva total Qtot MAX

Potencia aparente en tiempo real para cada fase S1, S2, S3(1)

Valores máximos de las potencias aparentes para cada fase S1 MAX, S2 MAX, S3 MAX(1)

Potencia aparente total en tiempo real Stot

Valor máximo de la potencia aparente total Stot MAX

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Demanda de potencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valor de demanda de potencia activa total

Valor de demanda de potencia activa pico total

Valor total de la demanda de potencia reactiva

Valor pico de potencia reactiva total (Qtot)

Valor de demanda de potencia aparente total

Valor pico de potencia aparente total (Stot)

Factor de potencia PF y cos φ (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Factor de potencia total en tiempo real PF

  • Valor máximo del factor de potencia total PF Max

  • Valor mínimo del factor de potencia total PF Min

cos φ total en tiempo real

  • Máximo cos φ Max

  • Mínimo cos φ Min

Factores de potencia en tiempo real para cada fase PF1, PF2, PF3(1)

  • Factor de potencia máxima para cada fase PF1 Max, PF2 Max, PF3 Max(1)

  • Factor de potencia mínimo para cada fase PF1 Min, PF2 Min, PF3 Min(1)

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Frecuencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Frecuencia

Frecuencia máxima

Frecuencia mínima

Medidores de energía reiniciables (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Medición

HMI de MicroLogic Active

FDM121

Conectividad Zigbee del Panel Server

Red de comunicación por cable

Páginas web de IFE/EIFE

Valor de la energía activa total Ep

Valores de energía activa total: Ep entregada y Ep recibida

Valores de energía activa para cada fase: Ep1 entregada, Ep2 entregada, Ep3 entregada, Ep1 recibida, Ep2 recibida, Ep3 recibida

Valor de energía reactiva total Eq

Valores de energía reactiva total: Eq entregada y Eq recibida

Valores de energía reactiva para cada fase: Eq1 entregada, Eq2 entregada, Eq3 entregada, Eq1 recibida, Eq2 recibida, Eq3 recibida

Valor de energía aparente total Es

Valor de energía aparente para cada fase Es1, Es2, Es3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?