DOCA0265ES-07

Ajustes de red de MicroLogic Active

Presentación

Los siguientes ajustes están relacionados con las características de la red local. Estos ajustes los utilizan las funciones de medición de la unidad de control MicroLogic Active. Estos ajustes no tienen ningún impacto en las protecciones.

Ajuste de tipo de sistema

En los interruptores automáticos tripolares, el ajuste del tipo de sistema permite la activación de:

  • El ENCT (transformador externo de corriente del neutro)

  • La ENVT (toma externa de tensión del neutro, solo unidades de control MicroLogic Active E/EP/Ei)

El tipo de sistema puede configurarse en la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Medidas > Tipo de sistema.

Tensión nominal entre fases (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Los ajustes disponibles son: 208 V/220 V/230 V/240 V/380 V/400 V/415 V/440 V/480 V/500 V/525 V/550 V/575 V/600 V/660 V/690 V

Valor predeterminado = 400 V.

La tensión nominal puede configurarse en la pantalla de MicroLogic Active E/EP/Ei, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Red > Voltaje.

Frecuencia nominal (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Los ajustes disponibles son:

  • 50 Hz

  • 60 Hz

La frecuencia nominal puede configurarse en la pantalla de MicroLogic Active E/EP/Ei, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Red > Frecuencia.

Tras cambiar el ajuste de frecuencia nominal, la unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei se debe reiniciar para que se aplique el nuevo ajuste.

Relación VT (MicroLogic Active E/EP/Ei)

La relación VT es la relación existente entre la tensión nominal primaria y la secundaria medidas por un transformador de tensión (VT).

El intervalo de valores para la tensión primaria (VT ent.) es de 100 a 1.250 en aumentos de 1 (ajuste de fábrica: 690).

El intervalo de valores para la tensión secundaria (VT sal.) es de 100 a 690 en aumentos de 1 (ajuste de fábrica: 690).

Las tensiones primaria y secundaria pueden configurarse en la pantalla de MicroLogic Active E/EP/Ei, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Red > Relación VT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?