DOCA0265ES-07

Menú Alarmas/Historial

Descripción

El menú Alarmas/Historial incluye los siguientes menús:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Descripción de la función

Menú de navegación de árbol

Alarmas/Historial

Alarmas activas

Muestra eventos de gravedad media y alta de tipo entrada/salida después de que se produzca la alarma y antes de la finalización.

Los disparos no se muestran.

Historial de disparos

Muestra el historial de disparos, con la fecha y la hora en que se produjo el disparo.

Historial de alarmas

Muestra el historial de eventos de gravedad media y alta, con la fecha y la hora en que se ha producido la alarma.

Los disparos no se muestran en este historial.

NOTA: Los eventos de historial de disparos e historial de alarmas se enumeran en orden cronológico, con el evento más reciente en primer lugar. Los eventos solo aparecen en orden cronológico si está en funcionamiento la batería interna.

Pantallas de alarmas activas

Las pantallas de alarmas activas contienen la siguiente información:

  • Título de la pantalla: Alarmas activas

  • Lista de alarmas activas con la fecha y hora en que se han producido.

Use los botones hacia arriba/hacia abajo y el botón OK para navegar entre las pantallas de alarma activas.

Pantallas de historial de disparos

Una pantalla de historial de disparos contiene la siguiente información:

  • Título de la pantalla: Historial de disparos

  • Lista de eventos de disparo con la fecha y hora en que se han producido.

Los eventos de historial de disparos se enumeran en orden cronológico, con el evento más reciente en primer lugar.

NOTA: Los eventos solo aparecen en orden cronológico si está en funcionamiento la batería interna.

Use los botones hacia arriba/hacia abajo y el botón OK para navegar a una pantalla de descripción del evento de disparo.

Pantallas de historial de alarmas

Una pantalla de historial de alarmas contiene la siguiente información:

  • Título de la pantalla: Historial de alarmas

  • Lista de eventos de alarma con la fecha y hora en que se han producido. Un símbolo junto a un evento de alarma indica la gravedad de la alarma.

    • Un triángulo rojo indica una alarma de gravedad alta.

    • Un rombo naranja indica una alarma de gravedad media.

Los eventos de historial de alarmas se enumeran en orden cronológico, con el evento más reciente en primer lugar.

NOTA: Los eventos solo aparecen en orden cronológico si está en funcionamiento la batería interna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?