DOCA0265ES-07

Supervisión del funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic Active

Presentación

La unidad de control MicroLogic Active realiza una serie de comprobaciones automáticas para supervisar:

  • El funcionamiento interno correcto

  • La presencia y el estado de la batería interna

  • La presencia de la fuente de alimentación de 24 V CC

  • La presencia de los sensores de corriente internos de la fuente de alimentación

  • La temperatura en el interior de la unidad de control

  • Comunicación inalámbrica

  • Los módulos ULP:

    • Interfaz Ethernet EIFE

    • Interfaz Ethernet IFE

    • Interfaz Ethernet IFM

Principio de funcionamiento

El indicador LED Ready, la barra Status y los indicadores LED de causa del disparo proporcionan información visual sobre el estado funcional de la unidad de control MicroLogic Active. La detección de un resultado no válido en las comprobaciones automáticas genera un evento (registrado en el historial de diagnósticos) que se puede clasificar como de gravedad alta, media o baja:

  • El evento de gravedad baja indica la detección de un resultado no válido que no tiene impacto operativo. Las funciones de protección estándar (LSIG) no se ven afectadas.

  • El evento de gravedad media indica la detección de un resultado no válido que tiene un impacto operativo menor. Las funciones de protección estándar (LSIG) no se ven afectadas. Se debe realizar una comprobación en el siguiente mantenimiento.

    • El indicador LED Ready parpadea.

    • La barra Status se ilumina en naranja si el evento requiere un mantenimiento no urgente.

    • Se apagan todos los indicadores LED de causa de disparo.

    • Aparece una pantalla emergente naranja

  • El evento de gravedad alta indica la detección de un resultado no válido que puede tener un impacto operativo grave. Las funciones de protección estándar (LSIG) pueden verse afectadas. La unidad de control debe sustituirse sin demora.

    • El indicador LED Ready está apagado.

    • La barra Status se ilumina en rojo si el evento requiere mantenimiento inmediato.

    • Se encienden todos los indicadores LED de causa de disparo.

    • Aparece una pantalla emergente roja

Cuando la supervisión del funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic Active detecta un resultado no válido de gravedad media o alta, se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Cambio de configuración no aplicado

La unidad de control MicroLogic Active supervisa el progreso cuando se cambian los ajustes de protección, y genera el evento No se han aplicado los últimos ajustes de protección si no se pueden aplicar los nuevos ajustes de protección.

Disponibilidad de los datos

Se puede acceder a los datos de supervisión tal como se muestra a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic Active.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission para todas las gravedades.

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión USB OTG para gravedades media y alta.

  • Con la red de comunicación inalámbrica Zigbee para unidades de control MicroLogic Active AP/EP.

  • En un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable

Reinicio de la unidad de control MicroLogic Active

Si la pantalla de la unidad de control MicroLogic Active ya no muestra menús para las pantallas de protección, alarmas o mediciones, se recomienda reiniciar la unidad de control MicroLogic Active.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4005 (16389)

Disparo por sobretemperatura de la unidad de control

Disparo

Alta

0x1404 (5124)

Sobretemperatura de la unidad de control

Diagnóstico

Alta

0x142F (5167)

No se han aplicado los últimos ajustes de protección.

Diagnóstico

Media

0x140F (5135)

Configuración de protección no accesible 1

Diagnóstico

Media

0x1474 (5236)

Configuración de protección no accesible 2

Diagnóstico

Media

0x1473 (5235)

Pérdida de acceso interno. Rearranque la unidad de control

Diagnóstico

Media

0x1436 (5174)

Degradación de la memoria de la unidad de control

Diagnóstico

Baja

0x0D00 (3328)

Discrepancia en los módulos de hardware críticos

Diagnóstico

Media

0x0D01 (3329)

Discrepancia en los módulos de firmware críticos

Diagnóstico

Media

0x0D02 (3330)

Discrepancia en los módulos de hardware no críticos

Diagnóstico

Media

0x0D03 (3331)

Discrepancia no crítica de módulos de firmware

Diagnóstico

Media

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware dentro de la unidad de control.

Diagnóstico

Media

0x1433 (5171)

Reemplace la batería interna

Diagnóstico

Baja

0x1437 (5175)

Batería interna no detectada

Diagnóstico

Baja

0x150F (5391)

Pérdida de hierro CT. Reemplace el interruptor automático.

Diagnóstico

Alta

0x0D0A (3338)

Configuración de fábrica de CU no válida 1

Diagnóstico

Media

0x1122 (4386)

Comunicación perdida con el módulo EIFE o IFE

Diagnóstico

Media

0x1123 (4387)

Pérdida de módulo IFM

Diagnóstico

Media

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4005 (16389)

Disparo por sobretemperatura de la unidad de control

Reduzca la temperatura ambiente cerca del interruptor automático. Si el problema persiste, sustituya la unidad de control MicroLogic Active.

0x1404 (5124)

Sobretemperatura de la unidad de control

Reduzca la temperatura ambiente cerca del interruptor automático. Si el problema persiste, sustituya la unidad de control MicroLogic Active.

0x142F (5167)

No se han aplicado los últimos ajustes de protección.

Aplique de nuevo los ajustes de protección.

0x140F (5135)

Configuración de protección no accesible 1

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic Active.

0x1474 (5236)

Configuración de protección no accesible 2

Rearranque la unidad de control pulsando simultáneamente los 5 botones , OK, Back, Hacia arriba y Hacia abajo. Si el problema se repite, prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic Active.

0x1473 (5235)

Pérdida de acceso interno. Rearranque la unidad de control

Pérdida de acceso interno. Rearranque la unidad de control pulsando simultáneamente los 5 botones , OK, Back, Hacia arriba y Hacia abajo.

0x1436 (5174)

Degradación de la memoria de la unidad de control

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic Active.

0x0D00 (3328)

Discrepancia en los módulos de hardware críticos

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware crítica con el menú de firmware del software EcoStruxure Power Commission. Sustituya el módulo.

0x0D01 (3329)

Discrepancia en los módulos de firmware críticos

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Actualice el módulo.

0x0D02 (3330)

Discrepancia en los módulos de hardware no críticos

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware no crítica con el menú de firmware del software EcoStruxure Power Commission. Prevea la sustitución del módulo.

0x0D03 (3331)

Discrepancia no crítica módulos firmware

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware no crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Prevea la actualización del módulo.

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware dentro de la unidad de control.

Compruebe la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic Active con el software EcoStruxure Power Commission. Si no es la más reciente, actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic Active.

0x1433 (5171)

Reemplace la batería interna

Sustituya la batería interna. Para evitar perder la información de fecha y hora, conecte un Mobile Power Pack al puerto USB-C durante la sustitución de la batería interna.

0x1437 (5175)

Batería interna no detectada

Instale la batería interna.

0x150F (5391)

Pérdida de hierro CT. Reemplace el interruptor automático.

Sustituya el interruptor automático.

0x0D0A (3338)

Configuración de fábrica de CU no válida 1

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic Active.

0x1122 (4386)

Comunicación perdida con el módulo EIFE o IFE

Compruebe la fuente de alimentación del módulo EIFE o IFE. Compruebe la conexión por cable ULP.

0x1123 (4387)

Pérdida de módulo IFM

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IFM. Compruebe la conexión por cable ULP.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Sustitución de la batería interna

La batería interna de la unidad de control MicroLogic Active puede sustituirse in situ cuando esté completamente descargada. La sustitución se puede llevar a cabo con el interruptor automático en posición abierta o cerrada y la unidad de control con alimentación. Debe realizarse una prueba de la batería interna inmediatamente después de sustituir la batería interna para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva batería.

Para obtener información acerca de la sustitución y la instalación de la batería interna, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: PKR4244002MicroLogic Active - Batería de repuesto - Hoja de instrucciones

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.