DOCA0265ES-07

Gestión de acceso mediante HMI

Descripción

El acceso a los datos de MicroLogic Active está disponible a través de la HMI de MicroLogic Active.

El acceso a los parámetros protegidos se protege mediante un código PIN. Este código PIN no tiene fecha de caducidad.

De forma predeterminada, el código PIN se asocia a la cuenta de SecurityAdmin.

Cuando acceda por primera vez a un parámetro protegido, se le pedirá que cree una cuenta de SecurityAdmin y que configure un código PIN. A continuación, se le pedirá que introduzca el código PIN cada vez que acceda a un parámetro protegido. Si introduce un código PIN erróneo 5 veces, la cuenta quedará bloqueada durante 4 minutos.

Para posponer la creación de la cuenta, seleccione Hacerlo más tarde. En este caso, se le pedirá que cree una cuenta cada vez que acceda a un parámetro protegido.

Las siguientes acciones están protegidas por código PIN:

  • Modificación del código PIN de la HMI

  • Ajuste de la función de protección

  • Prueba de la función de protección

  • Modificación de fecha y hora

  • Modificación del modo de control

  • Ajuste de sustitución de MicroLogic Active

Cambio del código PIN

El código PIN puede cambiarse en la HMI de la unidad de control MicroLogic Active.

El código PIN debe contener 6 dígitos, del 0 al 9.

Restablecimiento del código PIN

Para restablecer el código PIN, pulse Reset all users cuando se conecte al software EcoStruxure Power Commission o a la EcoStruxure Power Device.

Al pulsar Reset all users, aparece un mensaje emergente de confirmación en la pantalla. Haga clic para confirmar y finalizar el procedimiento.

NOTA: El restablecimiento de la contraseña de USB también conlleva el restablecimiento del código PIN.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.