DOCA0265ES-07

Función ERMS

Activación de la función ERMS

Paso

Acción

Pantalla

1

Con un destornillador plano, levante la tapa del botón ERMS.

2

Pulse el botón ERMS para activar la función ERMS.

3

Se abre el menú de solicitud de activación de ERMS.

4

Pulse de nuevo el botón ERMS antes de que transcurran 10 segundos para confirmar la activación de ERMS.

Aparece la ventana de carga de ERMS.

5

Aparece el mensaje Modo ERMS activado.

6

Mientras la función ERMS está activada:

  • El indicador LED ERMS se enciende en color azul.

  • La Pantalla de inicio de LSIG es azul.

  • Las pantallas de Vista rápida son azules.

  • Todas las demás pantallas no son azules.

7

Cierre y selle la tapa del botón ERMS.

Desactivación de la función ERMS

Paso

Acción

Pantalla

1

Con un destornillador plano, rompa el precinto y levante la tapa del botón ERMS.

2

Pulse el botón ERMS para desactivar la función ERMS.

3

Se abre el menú de confirmación de desactivación de ERMS.

4

Pulse de nuevo el botón ERMS antes de que transcurran 10 segundos para confirmar la desactivación de ERMS.

5

Cierre la tapa del botón ERMS.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.