DOCA0265ES-07

Cálculo del valor de la demanda de MicroLogic Active E/EP/Ei

Presentación

La unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei calcula los valores de demanda de las corrientes de fase y media.

Cada valor de demanda máxima (pico) se almacena en la memoria.

Definición

El valor de demanda es el valor medio de una cantidad durante un periodo de tiempo (intervalo) específico.

Cálculo del valor de demanda de corriente

La demanda de corriente se calcula utilizando el método térmico. La demanda de corriente térmica calcula la demanda en función de una respuesta térmica que simula los medidores de demanda térmica analógicos, tal como se muestra en la ilustración siguiente:

La constante de tiempo de integración (intervalo de cálculo de la demanda de corriente) es fija y se establece en 15 minutos.

Cálculo del valor de demanda de potencia

El valor de demanda de potencia se calcula por medio de la integración aritmética de valores eficaces de potencia a lo largo de un periodo de tiempo, divididos entre la duración del periodo. El resultado es equivalente a la energía acumulada durante el periodo de tiempo dividida entre la duración del periodo. En la unidad de control MicroLogic Active, la demanda de potencia se calcula de acuerdo con el método de bloque deslizante.

El intervalo de cálculo de la demanda de potencia es fijo y se establece en 15 minutos.

Al final del intervalo de cálculo de demanda de energía, y cada décima parte del intervalo a partir de entonces, es decir, cada vez que transcurran 1 minuto y 30 segundos:

  • El valor de demanda a lo largo del intervalo se calcula y se actualiza.

  • El cálculo de un nuevo valor de demanda se inicializa en un intervalo nuevo:

    • Eliminando la aportación de la primera décima parte del intervalo anterior

    • Sumando la aportación de la última décima parte

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.