DOCA0265ES-07

Menú Medidas

Presentación

En esta guía, las fases eléctricas se describen como fase 1, fase 2 y fase 3 y cubren la norma IEC.

Descripción

El menú Medidas contiene los siguientes submenús:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Descripción de la función

Menú de navegación de árbol

Medidas

Corriente

Mediciones de corriente en tiempo real

Voltaje

Mediciones de tensión en tiempo real

Potencia

Mediciones de potencia en tiempo real

Energía

Mediciones de energía en tiempo real

Frecuencia

Mediciones de frecuencia en tiempo real

Factor de potencia

Mediciones de factor de potencia en tiempo real

Pantallas de medidas con indicador de calidad

En las pantallas siguientes se muestra un indicador de calidad que ofrece una representación gráfica de la medición en comparación con el rango esperado:

  • Máximo de 3 desequilibrios de corriente de fase en tiempo real, Iunb

  • Media de 3 tensiones entre fases eficaces Vmed VLL(V)

  • Máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fases en tiempo real Deseq VLL(%)

  • Frecuencia F

En la pantalla de frecuencia, por ejemplo, las siguientes pantallas indican la medición en comparación con el rango esperado:

El color verde indica que la medición es correcta: la diferencia entre la frecuencia medida y la esperada es inferior al 1 %.

El color naranja indica que la medición está fuera de rango: la diferencia entre la frecuencia medida y la esperada está entre el +1 % y el 4 % o entre el -1 % y el -6 %.

El color rojo indica que la medición está significativamente fuera de rango: la diferencia entre la frecuencia medida y la esperada es superior al +4 % o inferior al -6 %.

Corriente

El menú Corriente muestra las mediciones siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Corriente

I

I1 (A)

Corriente eficaz en la fase 1

I2 (A)

Corriente eficaz en la fase 2

I3 (A)

Corriente eficaz en la fase 3

IN (A)(1)

Corriente eficaz en el neutro

Ig (A)(2)

Corriente eficaz en tierra

I Max

I1 Max (A)

Corriente eficaz máxima en la fase 1

I2 Max (A)

Corriente eficaz máxima en la fase 2

I3 Max (A)

Corriente eficaz máxima en la fase 3

I Unb Max (%)

Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de corriente de fase

IN Max (A)(1)

Corriente eficaz máxima en el neutro

Ig Max (A)(2)

Corriente eficaz máxima en tierra

I Avg

I Avg (A)(3)

Media de las corrientes eficaces de las 3 fases

I Unb

I (1,2,3) (%)

Máximo de 3 desequilibrios de corriente de fase en tiempo real, con indicador de calidad

Restablecer máximo

Restablecimiento de la corriente eficaz máxima, con fecha y hora del último restablecimiento

(1) Se aplica a los interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENCT cableado y configurado.

(2) Se aplica a MicroLogic Active 6.0

(3) Se aplica a MicroLogic Active E

Tensión

El menú Tensión muestra las mediciones siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Voltaje

V

V12 (V)

Tensión eficaz entre fases 1-2

V23 (V)

Tensión eficaz entre fases 2-3

V31 (V)

Tensión eficaz entre fases 3-1

V1N (V)(1)

Tensión RMS entre fase y neutro 1-N

V2N (V)(1)

Tensión RMS entre fase y neutro 2-N

V3N (V)(1)

Tensión eficaz entre fase y neutro 3-N

V Max

V12 Max (V)

Tensión máxima eficaz entre fases 1-2

V23 Max (V)

Tensión máxima eficaz entre fases 2-3

V31 Max (V)

Tensión máxima eficaz entre fases 3-1

VLL Unb Max (%)

Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fases

VLN Unb Max (%)(1)

Valor máximo del máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro

V1N Max (V)(1)

Tensión máxima eficaz entre fase y neutro 1-N

V2N Max (V)(1)

Tensión máxima eficaz entre fase y neutro 2-N

V3N Max (V)(1)

Tensión máxima eficaz entre fase y neutro 3-N

V Min

V12 Min (V)

Tensión mínima eficaz entre fases 1-2

V23 Min (V)

Tensión mínima eficaz entre fases 2-3

V31 Min (V)

Tensión mínima eficaz entre fases 3-1

V1N Min (V)(1)

Tensión mínima eficaz entre fase y neutro 1-N

V2N Min (V)(1)

Tensión mínima eficaz entre fase y neutro 2-N

V3N (Min V)(1)

Tensión mínima eficaz entre fase y neutro 3-N

V Avg

VLL (V)

Media de las 3 tensiones RMS entre fase y fase (V12+V23+V31)/3, con indicador de calidad

VLN (V)(1)

Media de las 3 tensiones eficaces entre fase y neutro (V1N+V2N+V3N)/3

V Unb

VLL (%)

Máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fase y fase en tiempo real, con indicador de calidad

VLN (%)(1)

Máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro en tiempo real

Restablecer mínimo y máximo

Restablecimiento de la tensión eficaz mínima y máxima, con la fecha y la hora del último restablecimiento

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Potencia

El menú Alim. muestra las mediciones siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Potencia

P

P1 (kW)(1)

Potencia activa en la fase 1

P2 (kW)(1)

Potencia activa en la fase 2

P3 (kW)(1)

Potencia activa en la fase 3

Ptot (kW)

Potencia activa total

P MAX

P1 Max (kW)

Potencia activa máxima en la fase 1

P2 Max (kW)

Potencia activa máxima en la fase 2

P3 Max (kW)

Potencia activa máxima en la fase 3

Ptot Max (kW)

Potencia activa total máxima

Q

Q1 (kvar)(1)

Potencia reactiva en la fase 1

Q2 (kvar)(1)

Potencia reactiva en la fase 2

Q3 (kvar)(1)

Potencia reactiva en la fase 3

Qtot (kvar)

Potencia reactiva total

Q MAX

Q1 Max (kvar)(1)

Potencia reactiva máxima en la fase 1

Q2 Max (kvar)(1)

Potencia reactiva máxima en la fase 2

Q3 Max (kvar)(1)

Potencia reactiva máxima en la fase 3

Qtot Max (kvar)

Potencia reactiva total máxima

S

S1 (kVA)(1)

Potencia aparente en la fase 1

S2 (kVA)(1)

Potencia aparente en la fase 2

S3 (kVA)(1)

Potencia aparente en la fase 3

Stot (kVA)

Potencia aparente total

S Max

S1 Max (kVA)(1)

Potencia aparente máxima en la fase 1

S2 Max (kVA)(1)

Potencia aparente máxima en la fase 2

S3 Max (kVA)(1)

Potencia aparente máxima en la fase 3

Stot Max (kVA)

Potencia aparente total máxima

Restablecer máximo

Reinicio de potencia máxima, con fecha y hora del último reinicio

(1) Se aplica a interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT cableado y configurado.

Energía

El menú Energía muestra las mediciones siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Energía

E total

Ep (kWh)

Energía activa total

Eq (kVArh)

Energía reactiva total

Es (kVAh)

Energía aparente total

E Entregada

Ep (kWh)

Energía activa total entregada (en la carga, contada positivamente)

Eq (kVArh)

Energía reactiva total entregada (en la carga, contada positivamente)

E Recibida

Ep (kWh)

Energía activa total recibida (fuera de la carga, contada negativamente)

Eq (kVArh)

Energía reactiva total recibida (fuera de la carga, contada negativamente)

Restablecer contadores

Restablecimiento de la energía acumulada, con la fecha y la hora del último reinicio

Frecuencia

El menú Frecuencia muestra las mediciones siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Frecuencia

F

F (Hz)

Frecuencia con indicador de calidad

F Máx / Mín

F Max (Hz)

Frecuencia máxima

F Min (Hz)

Frecuencia mínima

Rotación de fases

Referencia

Rotación de la fase de referencia

Medir

Rotación de fase medida

Rotación

Estado de rotación de fase:

  • OK: La rotación de fase medida coincide con la rotación de fase de referencia

  • Inversa: La rotación de fase medida no coincide con la rotación de fase de referencia

Restablecer mínimo y máximo

Restablecimiento de la frecuencia mínima y máxima, con la fecha y la hora del último restablecimiento

Menú Factor de potencia

El menú Factor de potencia muestra los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

Factor de potencia

PF

Factor de potencia total

Cos φ

Factor de potencia fundamental total

Red

Los parámetros que se muestran dependen de la convención de signo para el factor de potencia y cos phi que se haya seleccionado.

  • Si se selecciona IEEE, el parámetro que se muestra es:

    • Capacitivo en el caso del capacitivo

    • Inductivo en el caso del inductivo

  • Si se selecciona IEC (ajuste de fábrica) el parámetro que se muestra es:

    • Capacitivo en caso del capacitivo

    • Inductivo en caso del inductivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?