DOCA0265ES-07

Ajuste de la protección contra sobrecorriente de largo retardo (L o ANSI 49RMS/51)

Directrices de ajuste para Ir

El ajuste Ir depende del flujo de corriente máximo esperado a través del interruptor y de la corriente máxima que el equipo protegido puede soportar (por ejemplo, cables, barras colectoras, generadores y transformadores).

Las normas de instalación, como la norma IEC 60364 capítulo 4.43 o normas nacionales similares, exigen que los conductores se protejan contra sobrecargas de la siguiente manera:

Ib Corriente de carga máxima

Ir Ajuste de la protección de largo retardo

Iz Capacidad de carga de corriente continua del circuito

I2 Corriente de funcionamiento convencional del interruptor automático = 1,2 x Ir para la unidad de control electrónica Schneider Electric

I(A) Corriente a través del interruptor automático (fases o neutro)

Directrices de ajuste para tr

El ajuste tr depende de la duración máxima a través a la corriente máxima y de la corriente máxima que el equipo protegido puede soportar (por ejemplo, cables, barras colectoras, generadores y transformadores).

Memoria térmica: tal y como se describe en la sección sobre protección contra sobrecorriente de largo retardo, esta función de protección es una protección contra sobrecorriente con memoria térmica que depende del tiempo. Funciona como una imagen térmica, usando el modelo de calefacción y refrigeración de un conductor. Se puede considerar un modelo térmico de primer orden con una constante de tiempo de calefacción.

En la siguiente tabla se muestra la relación entre el ajuste tr y la constante de tiempo térmica del modelo térmico de primer orden:

Ajustes tr

Unidad

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

Constante de tiempo equivalente para calefacción y refrigeración cuando la unidad de control está encendida

segundos

14

28

56

112

224

335

447

559

671

minutos

3,5

5,6

7,5

9,3

11,2

Constante de tiempo para refrigeración cuando la unidad de control no está encendida

minutos

5

Resumen de las directrices del ajuste tr por aplicación

En la tabla siguiente se muestran las directrices del ajuste tr por aplicación:

Aplicación

Principio

Valor habitual

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación)

Interruptor automático de transferencia entre dos paneles de conmutación

Tiempo de disparo conforme a la resistencia térmica del circuito en las barras colectoras, la canalización de barras colectoras y el cable > 240 mm2 (500 MCM):

  • Constante de tiempo > 11 min

  • tr = 24 s

Si se usan cables más reducidos en paralelo, es preciso usar un ajuste más bajo.

tr ≤ 24 s

Generadores

tr ≤ 1 s para conseguir un tiempo de disparo < 30 s para 1,5 x Ir (IEC 60034-1 cláusula 9.3.2).

tr ≤ 1 s

Alimentador (protección de la canalización de las barras colectoras o del cable)

Tiempo de disparo conforme a la resistencia térmica del circuito en las barras colectoras, la canalización de barras colectoras y el cable > 240 mm2 (500 MCM):

  • Constante de tiempo > 11 min

  • tr = 24 s

Para conseguir la selectividad con la acometida, es útil reducir tr.

  • tr ≤ 24 s para la canalización de las barras colectoras o del cable ≥ 240 mm² (500 MCM)

  • tr ≤ 16 s para cables con secciones transversales inferiores

Lado primario del transformador LV/LV

Según la resistencia a la carga de la canalización de las barras colectoras o del cable (la resistencia a la carga del transformador es normalmente mayor).

Para conseguir la selectividad con la acometida, es útil reducir tr.

  • tr ≤ 24 s para la canalización de las barras colectoras o del cable ≥ 240 mm² (500 MCM)

  • tr ≤ 16 s para cables con secciones transversales inferiores

Equipos electrónicos de alimentación (por ejemplo, sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores de velocidad, convertidores fotovoltaicos)

Según los equipos electrónicos de alimentación de la canalización de las barras colectoras o del cable.

  • tr ≤ 24 s para la canalización de las barras colectoras o del cable ≥ 240 mm² (500 MCM)

  • tr ≤ 16 s para cables con secciones transversales inferiores

Motores

Si el motor está protegido contra sobrecargas por un relé independiente, el ajuste de largo retardo se realiza conforme a la resistencia térmica del circuito.

Si la unidad de control MicroLogic también se usa para la sobrecarga térmica del motor, es necesario tener en cuenta la clase de motor.

  • tr = 12 s para un alimentador

  • tr ≥ 8 s para un motor de clase 10

  • tr ≥ 12 s para un motor de clase 20

  • tr ≥ 16 s para un motor de clase 30

Ejemplo de ajuste de tr según la aplicación:

A Límite térmico del generador

B Límite térmico del cable

C Ajuste de protección del generador tLT (ranura mínima)

D Ajuste de protección del cable tLT (ranura máxima)

Directrices de ajuste de la protección del neutro

A continuación se detallan algunas indicaciones para ajustar la protección del neutro. Para más información, consulte la sección protección del neutro.

En la siguiente tabla se indican los ajustes de protección de largo retardo conforme a la sección transversal del cable neutro:

Sección transversal del conductor del neutro

Armónicos esperados

Ajuste de protección del neutro

Protección de largo retardo

Menor que la sección transversal de los conductores de fase

No

N/2

Ir se ajusta conforme al valor Iz del cable, Ir aplicado al neutro se divide entre 2

Igual a la sección transversal de los conductores de fase

No

Apagado

No se esperan armónicos: no es necesario proteger el neutro

N

Se esperan armónicos: es necesario proteger el neutro con la protección de largo retardo, configurada igual que para la protección de las fases

Mayor que la sección transversal de los conductores de fase

No

Apagado

No se esperan armónicos: no es necesario proteger el neutro

N sobredimensionado

Se esperan armónicos: es necesario proteger el neutro con la protección de largo retardo, configurada igual que la protección de las fases multiplicada por 1,6 (Neutro sobredimensionado)

NOTA: En interruptores automáticos tripolares, es necesario declarar la opción ENCT.
NOTA: En sistemas de TI, es necesario proteger un conductor del neutro distribuido. Ajuste la protección del neutro a N/2, N o N sobredimensionado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?