DOCA0265ES-07

Comunicación NFC

Descripción

  1. Zona de comunicación inalámbrica NFC

Mediante la comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC), puede acceder a la unidad de control MicroLogic Active desde un smartphone que tenga instalada la EcoStruxure Power Device, y descargar datos en su smartphone aunque la unidad de control no esté encendida. Los datos a los que se puede acceder son de solo lectura. No es posible escribir datos en la unidad de control MicroLogic Active desde un smartphone.

La comunicación NFC siempre está activada y no se puede desactivar.

Solo puede establecer una conexión NFC con una unidad de control MicroLogic Active al mismo tiempo y solo puede haber un smartphone conectado a la vez a la unidad de control.

Las unidades de control MicroLogic Active usan etiquetas NFC pasivas, que no tienen fuente de alimentación. Reciben alimentación del smartphone que las lee; por tanto, no emiten ninguna onda electromagnética cuando no se está utilizando la comunicación NFC.

NOTA: La comunicación NFC no está disponible con la unidad de control MicroLogic Active 6.0 Ei.

Requisitos previos para usar NFC

Los requisitos previos para establecer una conexión NFC son los siguientes:

  • Debe tener un smartphone que tenga la EcoStruxure Power Device instalada.

  • El smartphone debe ser compatible con NFC.

  • Para Android, el smartphone debe admitir la versión 7 o superior.

  • Para iOS, el requisito mínimo es iPhone 7 con iOS 13.

  • Debe tener acceso físico a la unidad de control MicroLogic Active. El smartphone debe encontrarse a una distancia de 20 mm de la pantalla de la unidad de control.

Establecimiento de una conexión NFC

Siga los pasos que aparecen a continuación para establecer una conexión NFC entre su smartphone y la unidad de control MicroLogic Active.

Paso

Acción

1

Inicie la EcoStruxure Power Device en el smartphone.

2

Seleccione Conectar a dispositivo mediante NFC.

3

Coloque el smartphone frente a la pantalla de MicroLogic Active a una distancia máxima de 20 mm en la zona de comunicación NFC inalámbrica.

NOTA: La antena NFC de la unidad de control se encuentra alrededor de la pantalla de MicroLogic Active. La posición de la antena NFC en el smartphone depende del modelo utilizado. Si no se ha establecido la comunicación, compruebe si el smartphone tiene antena NFC y repita el procedimiento.

Un primer pitido indica que se ha establecido la comunicación. EcoStruxure Power Device empieza a descargar datos. Un segundo pitido indica que la descarga de datos ha finalizado.

Si la operación falla, aparece un mensaje en el smartphone. Empiece el procedimiento de nuevo.

NOTA: No quite el smartphone de la pantalla del MicroLogic Active mientras se estén descargando los datos. Si lo hace, la descarga no se completará (perderá la conexión NFC).

4

Quite el smartphone de la pantalla del MicroLogic Active.

Los datos de NFC descargados de la unidad de control MicroLogic Active no se actualizan automáticamente. Para obtener actualizaciones, deberá establecer una nueva conexión NFC. Tenga en cuenta que cada nuevo conjunto de datos descargados sobrescribe los datos anteriores. Puede usar la EcoStruxure Power Device para consultar los datos descargados.

Solución de problemas de comunicación NFC

En la siguiente tabla se enumeran los problemas comunes que se producen al establecer una conexión NFC con la unidad de control MicroLogic Active.

Descripción del problema

Causas posibles

Soluciones

No se ha establecido la conexión NFC. (No emite ningún pitido)

El smartphone se encuentra fuera de la zona de comunicación inalámbrica NFC.

Mueva el smartphone para que la antena se encuentre en la zona de comunicación inalámbrica NFC y repita el procedimiento de conexión.

El smartphone tiene una carcasa reforzada (por ejemplo, metálica) que bloquea la señal.

Extraiga la carcasa del smartphone y repita el procedimiento de conexión.

El smartphone no tiene capacidad NFC.

La comunicación NFC no está activada en el smartphone.

Asegúrese de que la comunicación NFC esté activada en el smartphone.

Se ha establecido una conexión NFC, pero se ha perdido la señal. (No se ha emitido un segundo pitido.)

Se ha movido el smartphone fuera de la zona de comunicación inalámbrica NFC antes de que haya terminado la transmisión de datos.

Mueva el smartphone a la zona de comunicación inalámbrica NFC y repita el procedimiento de conexión. Mantenga el smartphone en la zona hasta que oiga el segundo pitido.

No se han transmitido datos. El mensaje Error de memoria. Vuelva a intentarlo. se mostrará en el smartphone.

Información no disponible o limitada.

La carga de la batería interna es demasiado baja para registrar la información.

Sustituya la batería interna para que se pueda registrar información en el futuro.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.