DOCA0265ES-07

Protección de defecto a tierra (G o ANSI 50N-TD/51N)

Presentación

La protección de defecto a tierra suministra protección contra defectos de fase a tierra, y es más sensible que la protección basada únicamente en la corriente de fase. Suele utilizarse en los sistemas TN-S, pero también puede utilizarse en otros sistemas de puesta a tierra.

NOTA: La protección de defecto a tierra también se denomina protección de fallo a tierra.

La protección de defecto a tierra se basa en la suma de las corrientes de las fases y del neutro.

Disponibilidad

La protección de defecto a tierra está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic Active 6.0 para la norma IEC

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

Se puede usar un transformador externo de corriente del neutro (ENCT) para medir la corriente en el neutro. Para obtener información acerca de la instalación de ENCT, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA14388

La protección de defecto a tierra se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores internos de corriente del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

NOTA: Si no se usa un ENCT, cortocircuite los terminales T1 y T2.

Principio de funcionamiento

La corriente de defecto a tierra se calcula o se mide según la configuración del interruptor automático, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Configuración del interruptor automático

Corriente de defecto a tierra Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

El umbral de protección contra defecto a tierra Ig establece el nivel de corriente de defecto a tierra donde se disparará el interruptor automático al alcanzar la temporización tg de protección contra defecto a tierra.

La temporización tg establece el tiempo durante el que el interruptor automático tiene un defecto a tierra dentro del intervalo Ig del umbral de protección de defecto a tierra .

La temporización tg puede ajustarse en:

  • Cuatro valores de ajuste con I²t ON. En este caso, la curva de disparo es una curva de tiempo inverso hasta 2 x Ir, lo que significa que la temporización se reduce a medida que la corriente aumenta. Por encima de 2 x Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo definitiva con un tiempo de disparo constante.

  • Cinco valores de ajuste con I²t OFF. En este caso, la curva de disparo es una curva de tiempo definido con un tiempo de disparo constante.

La protección de defecto a tierra se basa en la corriente de valor eficaz verdadera de las fases y del neutro, hasta el armónico 15.

Para el disparo en caso de fallo eléctrico intermitente, la unidad de control acumula las corrientes intermitentes en el intervalo de disparo de defecto a tierra que no duren lo suficiente como para desencadenar un disparo. Esta acumulación origina tiempos de disparo más cortos que los establecidos.

Ajuste de la protección

La protección de defecto a tierra se puede activar o desactivar con el software EcoStruxure Power Commission.

Los ajustes de protección de defecto a tierra son:

  • Ig: umbral de protección de defecto a tierra

  • tg: temporización de protección contra defecto a tierra

  • I²t (tg): curva de protección contra defecto a tierra (I²t ON o I²t OFF)

Existen dos modos de configurar los ajustes de protección:

  • Modo de configuración rápida, que se usa para configurar los ajustes de protección rápidos.

  • Modo de ajuste preciso, que se usa para configurar los ajustes de protección precisos.

Ajustes de protección rápidos

Los ajustes de protección rápidos están disponibles:

Ajuste Ig para la norma IEC de MicroLogic Active 6.0

Ajuste

Unidad

Valores

Ajuste de fábrica

Precisión

Ig para In ≤ 400 A

A

(0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1) x In

0,3 x In

+/– 10 %

Ig para In > 400 A, excepto 1.250 A

A

(0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1) x In

0,2 x In

+/– 10 %

Ig para In = 1.250 A

A

(0,2 / 0,32 / 0,4 / 0,48 / 0,6 / 0,72 / 0,8 / 0,88 / 1) x In

250 A

+/– 10 %

Ajuste tg para la norma IEC de MicroLogic Active 6.0

Ajuste

Unidad

Valor de ajuste

tg con I²t OFF

s

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

tg con I²t ON

s

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

Tiempo sin disparo

s

> 0,02

> 0,08

> 0,14

> 0,23

> 0,36

0,55

0,71

0,9

Tiempo máximo de corte

s

< 0,08

< 0,14

< 0,20

< 0,32

< 0,50

0,63

0,8

1,0

El valor de ajuste predeterminado de la temporización tg es 0 s con I²t OFF.

NOTA: Cuando tg se ajusta en 0 s y I²t se cambia a ON, la temporización tg se ajusta automáticamente en 0,1.

Ajustes de protección precisos

Los ajustes de protección precisos están disponibles:

  • En el modo de ajuste preciso, en la HMI de MicroLogic Active

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

Ajuste Ig para la norma IEC de MicroLogic Active 6.0

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Precisión

Ig para In ≤ 400 A

A

0,3-1 x In

1 A

0,3 x In

+/– 10 %

Ig para 400 A < In ≤ 1.000 A

A

0,2-1 x In

1 A

0,3 x In

+/– 10 %

Ig para In > 1.000 A

A

0,2-1 × In

10 A

0,3 x In

+/– 10 %

Ajuste tg para la norma IEC de MicroLogic Active 6.0

Ajuste

Unidad

Valor de ajuste

tg con I²t OFF

s

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

tg con I²t ON

s

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

Tiempo sin disparo

s

> 0,02

> 0,08

> 0,14

> 0,23

> 0,36

0,55

0,71

0,9

Tiempo máximo de corte

s

< 0,08

< 0,14

< 0,20

< 0,32

< 0,50

0,63

0,8

1

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

Las características de ZSI y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona se describen de manera específica.

Si ZSI IN no se establece en 1 (circuito abierto entre los terminales Z3 y Z4), el tiempo máximo de corte será de 0,08 s con independencia del valor de ajuste de tg.

Si ZSI IN se establece en 1 y se conecta a la toma ZSI OUT de un aparato aguas abajo (o si no se utiliza la función ZSI y existe un puente entre los terminales Z3 y Z4), se utilizará la temporización tg.

El umbral Ig activa ZSI OUT (terminales Z1 y Z2).

NOTA: Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ se suministran con un puente instalado entre Z3 y Z4.

Eventos predefinidos para MicroLogic Active 6.0

La función de protección genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4003 (16387)

Disparo por falla a tierra (Ig)

Disparo

Alta

0x0C09 (3081)

Protección Ig desactivada

Protección

Baja

0x6203 (25091)

Inicio Ig

Protección

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando se dispara la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas para MicroLogic Active 6.0

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4003 (16387)

Disparo por falla a tierra (Ig)

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

0x0C09 (3081)

Protección Ig desactivada

No es necesaria ninguna acción. Solo como información.

0x6203 (25091)

Inicio Ig

No es necesaria ninguna acción. Solo como información.

Prueba de protección para MicroLogic Active 6.0

La función de prueba de protección para la unidad de control MicroLogic Active 6.0 simula un disparo generado por la protección de defecto a tierra.

Realice la prueba de protección como se indica a continuación:

Paso

Acción

1

Compruebe que el interruptor automático esté cerrado y que la unidad de control reciba alimentación (el indicador LED Ready parpadea).

2

Use la HMI de MicroLogic Active para realizar la prueba de protección.

Se genera el evento Prueba Ig lanzada.

3

El interruptor automático se dispara.

Se genera el evento Disparo de prueba Ig.

4

Si el interruptor automático no se dispara, se genera el evento Prueba Ig - sin disparo.

Reinicie la prueba. Si el interruptor automático no vuelve a dispararse, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Eventos de prueba de protección para MicroLogic Active 6.0

La función de prueba de protección genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x401E (16414)

Disparo de prueba Ig

Disparo

Alta

0x1413 (5139)

Prueba Ig - sin disparo

Diagnóstico

Alta

0x142A (5162)

Prueba Ig lanzada

Diagnóstico

Baja

Acciones recomendadas para la prueba de protección de MicroLogic Active 6.0

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x401E (16414)

Disparo de prueba Ig

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

0x1413 (5139)

Prueba Ig - sin disparo

Reinicie la prueba. Si el interruptor automático no vuelve a dispararse, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

0x142A (5162)

Prueba Ig lanzada

No es necesaria ninguna acción. Solo como información.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?