DOCA0265ES-07

Función de cierre

Presentación

Las unidades de control MicroLogic Active reciben y procesan órdenes de cierre eléctrico. Al cerrar, se genera un evento.

Principio de funcionamiento

Las órdenes de cierre se pueden enviar de la siguiente manera:

  • Directamente mediante un botón pulsador de cierre mecánico.

  • Localmente a través de un botón pulsador de apertura externo, conectado directamente o a través del módulo BCIM a la bobina de cierre comunicante XF

  • A distancia a través de una orden remota gestionada por la unidad de control MicroLogic Active.

Las órdenes de apertura tienen prioridad sobre las de cierre. Las órdenes de cierre no se tienen en cuenta mientras haya una orden de apertura activa.

Gestión de la función de cierre

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para cerrar el interruptor automático o conectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La unidad de control MicroLogic Active gestiona las órdenes de cierre emitidas mediante alguno de los siguientes medios:

La lógica de control de la gestión de las órdenes de cierre se resume en el gráfico y la tabla siguientes:

IA abierto

El interruptor automático está abierto

Auto Local

El modo de control es Auto Local

Control de XF por BCIM activado

El control de la bobina XF por parte del módulo BCIM está activado.

Modo E/S BCIM = Abrir/Cerrar

El parámetro de modo de E/S BCIM está ajustado en Abrir/Cerrar.

E/S BCIM cerrada

Orden de cierre desde el botón pulsador de cierre conectado al módulo BCIM

Cerrar FDM121

Orden de cierre procedente de la pantalla FDM121

Auto Remote

El modo de control es Auto Remote

Cerrar COM

Orden de cierre procedente de un servidor o controlador remoto

Cerrar página web

Orden de cierre procedente de la página web de IFE/EIFE

Cerrar

Orden de cierre de MicroLogic Active para la bobina de cierre comunicante XF

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1001 (4097)

Interruptor automático cerrado

Funcionamiento

Baja

0x0411 (1041)

Orden de cierre enviada a bobina XF

Funcionamiento

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.