DOCA0172ES-19

Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web

Presentación

Los dispositivos inalámbricos se pueden configurar en las páginas web de Panel Server. El procedimiento es similar para la mayoría de los dispositivos inalámbricos, y hay familias de dispositivos que tienen parámetros específicos, dependiendo del dispositivo. En este tema se describen el procedimiento y los parámetros comunes a todos los dispositivos inalámbricos. Para las siguientes familias de dispositivos, haga clic en el enlace para ver los parámetros y otra información específica de esa familia:

Procedimiento de configuración

Para configurar dispositivos inalámbricos con las páginas web de Panel Server, haga lo siguiente:

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de los dispositivos inalámbricos detectados.

    Resultado: Se muestra la lista de dispositivos detectados (con Conectado escrito en verde debajo del nombre del dispositivo).

  2. Seleccione el dispositivo en cuestión para modificar su configuración.

    Resultado: se muestran los parámetros del dispositivo.

  3. Introduzca los datos en los campos; consulte las tablas incluidas a continuación y las tablas específicas de la familia del dispositivo para obtener más información acerca de los parámetros.

  4. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.

    NOTA: Al guardar la configuración, puede que se muestre un mensaje que indique que se ha alcanzado el 90 % de la capacidad del ancho de banda inalámbrico o que el Panel Server está sobreconfigurado. Siga las recomendaciones del mensaje para aumentar el período de comunicación de un dispositivo en particular o reducir el número de dispositivos inalámbricos.

Las tablas incluidas a continuación incluyen los parámetros comunes a la configuración de todos los dispositivos inalámbricos.

Tablas de parámetros

Identificación

Nombre del parámetro Descripción

Nombre

Introduzca el nombre del dispositivo inalámbrico.

Etiqueta (opcional)

Introduzca la etiqueta del dispositivo inalámbrico.

Rango del dispositivo

Solo para visualización

Referencia comercial

Solo para visualización

Revisión de hardware

Solo para visualización

Familia de dispositivos

Solo para visualización

Modbus virtual

Nombre del parámetro Descripción

ID de servidor virtual

Introduzca el ID del servidor virtual Modbus.

Datos de contextualización

Nombre del parámetro Descripción

Producto (opcional)

Seleccione el producto en cuestión en la lista para indicar el propósito principal del dispositivo.

Uso (opcional)

Seleccione el uso en cuestión en la lista para indicar la función exacta del dispositivo, por ejemplo, el tipo de iluminación que se supervisará: Iluminación (Exterior y de parque) o Iluminación (interior).

Zona (opcional)

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Configuración para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?