Modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo (modelos Universal y Advanced)
Presentación
El Panel Server admite el uso de modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo. Se puede crear un modelo personalizado para administrar un dispositivo Modbus que no esté administrado de forma nativa por los modelos integrados del Panel Server o si se prefiere utilizar un modelo distinto del integrado.
Los modelos personalizados solo admiten aplicaciones de EcoStruxure Asset Advisor, EcoStruxure Resource Advisor y EcoStruxure Energy Hub, así como funciones del servidor de energía del Panel Server Advanced. Se pueden utilizar en otras aplicaciones, pero solo permiten la visualización de los datos del dispositivo en la pantalla de supervisión.
Los modelos personalizados se crean o modifican en la herramienta del portal web de EcoStruxure Power Commission (EPC-Web).
Los modelos personalizados nuevos y modificados se importan en el Panel Server mediante las páginas web del Panel Server. Para conectar un nuevo dispositivo Modbus o descubrir automáticamente dispositivos Modbus, consulte Adición y retirada de dispositivos Modbus.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.
Ajuste de los parámetros
Los modelos personalizados están disponibles en las páginas web del Panel Server, en .
Creación de modelos personalizados
Para crear el modelo personalizado, utilice la herramienta del portal web EcoStruxure Power Commission.
El modelo personalizado incluye mediciones y alarmas.
El modelo de dispositivo personalizado debe incluir las siguientes facetas:
-
modelingInformation
-
productIdentification
-
measure
-
modbusMapping
-
modbusDataModel
Las unidades personalizadas del modelo de dispositivo personalizado deben cumplir las siguientes reglas de sintaxis:
-
Número máximo de caracteres: 16
-
Use solo los caracteres de la tabla siguiente.
Caracteres | Descripción |
---|---|
Caracteres alfanuméricos |
|
/ |
Barra oblicua |
* |
Estrella (multiplicar) |
- |
Menos |
+ |
Más |
% |
Porcentaje |
( |
Paréntesis izquierdo |
) |
Paréntesis derecho |
. |
Punto |
Ω |
Omega (ohm) |
μ |
mu (micro) |
‘espacio’ |
El carácter de espacio |
° |
Grados, por ejemplo °C |
Caracteres de superíndice |
|
Exporte el modelo personalizado a un archivo zip.
Importación de un modelo de dispositivo personalizado
Para importar un modelo de dispositivo personalizado creado y exportado previamente en un archivo zip, en las páginas web del Panel Server, seleccione y siga este procedimiento:
-
Haga clic en Importar. Puede importar:
-
Un nuevo modelo personalizado. Se trata de un modelo personalizado que no se haya importado actualmente en el Panel Server.
-
Un modelo personalizado modificado. Se trata de una modificación de un modelo personalizado que ya se ha importado y que utilizan los dispositivos Modbus conectados.
-
-
Seleccione un modelo de dispositivo personalizado que se haya almacenado localmente en un archivo zip.
El archivo zip puede incluir modelos personalizados nuevos y modificados. Podrá tener un máximo de dos versiones diferentes con un mismo nombre de modelo personalizado. Los dispositivos Modbus utilizan una sola versión.
Cuando el modelo personalizado se importa correctamente, se muestra en la tabla de modelos personalizados.
Se crea automáticamente una instancia de un nuevo modelo personalizado para que se puedan añadir nuevos dispositivos Modbus con ese modelo personalizado.
En el caso de los modelos personalizados modificados, la nueva versión estará disponible para su uso en la tabla de modelos personalizados. No se crea automáticamente una instancia de ella. Realice una actualización para aplicar la nueva versión a los dispositivos Modbus seleccionados. Consulte la siguiente tabla para obtener más información.
Tabla de modelos personalizados
En la tabla de modelos personalizados se muestra la siguiente información; en ella, además, podrá realizar actualizaciones de versiones, así como eliminar y exportar modelos personalizados:
Columna | Descripción |
---|---|
Nombre del modelo |
Nombre del modelo personalizado importado. |
Versión del modelo |
Versión actual del modelo personalizado, utilizada por los dispositivos Modbus asociados. |
Versión disponible |
Versión alternativa del modelo personalizado disponible para aplicarse en dispositivos Modbus asociados. |
Dispositivos asociados |
Número de dispositivos Modbus asociados con el modelo personalizado. Este número se actualiza cuando se descubren nuevos dispositivos Modbus de manera manual o automática. |
Haga clic en este icono para abrir un menú contextual. Los elementos que se muestran dependen del dispositivo:
|
Funciones compatibles
Las funciones Modbus se describen en el apéndice:
Comprobación de la asociación entre el modelo de dispositivo personalizado y el dispositivo Modbus
Para comprobar qué modelo de dispositivo personalizado (si lo hay) está asociado al dispositivo, desplácese hasta Información del modelo de dispositivo personalizado, se muestra la siguiente información:
y seleccione su dispositivo en la lista. En la sección-
Nombre de modelo de dispositivo personalizado
-
Versión de modelo de dispositivo personalizado