2508_Wiser_KNX

Añadir momentos

  1. En la pantalla de inicio (Pantalla de inicio), toque > toque en la parte inferior derecha de la pestaña Momentos para abrir el configurador de momentos.

  2. Asigne un nombre y un icono al momento.

  3. Toque Añadir acciones y seleccione los dispositivos que desee añadir a su momento > toque Hecho.

  4. En la pantalla de control, toque cada dispositivo incluido en su lista de acciones y ajuste su comportamiento (por ejemplo, enchufes encendidos, luces apagadas, calefacción a 21º).

  5. Toque Establecer en la parte superior derecha de la pantalla de control del dispositivo.

    Repita este procedimiento con todos los dispositivos.

    NOTA: Todos los dispositivos se encuentran en su estado actual.

  6. En cuanto haya definido las propiedades del momento, toque Guardar en el configurador de momentos.


    Podrá agregar cualquier dispositivo que se encuentre en su hogar. Para mayor comodidad, también puede filtrar los dispositivos por habitación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.