2508_Wiser_KNX

Preparar el controlador

Si desea conectarse con la aplicación Wiser KNX, debe habilitar su controlador Wiser for KNX para la comunicación en la nube.

  • Actualice el firmware de su controlador a la última versión disponible (Actualizar firmware).

  • Habilite los complementos Cloud Connector y KNX IoT 3rd Party API. Ambos se instalarán automáticamente con las actualizaciones del firmware.

NOTA: Se recomienda permitir actualizaciones automáticas de los complementos Cloud Connector y KNX IoT 3rd Party API.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.