2508_Wiser_KNX

Cloud Connectivity

El firmware (Actualizar firmware) instala automáticamente Cloud connector, KNX IoT 3rd Party API y los complementos de visualización Touch en el controlador junto con una nueva función que permite la actualización automática de las aplicaciones.


Se recomienda habilitar las actualizaciones automáticas.

Así, no tendrá que actualizar manualmente los complementos en la tienda de aplicaciones de su controlador en el futuro.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.