2508_Wiser_KNX

Acerca del documento

Objeto

Este manual de usuario proporciona información detallada sobre la instalación y el uso de la aplicación móvil Wiser KNX. Con la aplicación móvil Wiser KNX, puede controlar y monitorear fácilmente los dispositivos KNX y Zigbee de su hogar directamente desde su dispositivo móvil, en cualquier lugar donde tenga acceso a Internet.

Campo de aplicación

Este documento proporciona información relacionada con la última versión disponible de la aplicación móvil. Para utilizar todas las características, asegúrese de que tiene instalada la última versión de la aplicación móvil.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

Idiomas disponibles del documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

Documentos relacionados

Para permitir una integración perfecta con los dispositivos Apple, el sistema Wiser for KNX es compatible con un complemento HomeKit que se describe detalladamente en la guía del usuario del controlador Wiser for KNX/spaceLYnk. El complemento HomeKit le permite controlar sus dispositivos conectados a KNX mediante la Apple Home o los comandos de voz de Siri, lo que le ofrece una forma cómoda y segura de gestionar su entorno doméstico inteligente desde su iPhone, iPad o Apple Watch.

Los usuarios interesados en ampliar las capacidades de automatización de su hogar inteligente pueden consultar el capítulo sobre la integración de IFTTT (If This Then That, “Si esto, entonces eso”) en la guía del usuario del controlador Wiser for KNX/spaceLYnk. IFTTT (If This Then That, “Si esto, entonces eso”) es un servicio basado en la nube que le permite crear automatizaciones personalizadas entre su sistema Wiser y otros dispositivos o servicios inteligentes, como activar el modo Ausente cuando sale de casa o ajustar la iluminación en función de las condiciones meteorológicas.

Para consultar documentos en línea, visite el centro de descargas de Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

En este manual se hace referencia a los nombres de sistemas y marcas que son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

  • Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.

  • Google Play Store y Android son nombres comerciales o marcas registradas de Google Inc.

  • Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

  • Wiser es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.

Las demás marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.