2508_Wiser_KNX

Controlar momentos desde su pantalla de inicio

Si desea controlar los Momentos directamente desde su pantalla de inicio, active la característica Mostrar Momentos:

Toque > Pantalla de inicio y active Mostrar Momentos.

A continuación, se mostrará todo el mosaico de Momentos en la pantalla de inicio. Puede desplazarse por ellos y activarlos.

NOTA: Los Momentos no se pueden editar ni borrar desde la pantalla de inicio (Editar momentos, Borrar momentos).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.