2508_Wiser_KNX

Crear una cuenta de usuario

Si ya poseía una cuenta para la anterior aplicación móvil, no es necesario que se vuelva a registrar.

Puede iniciar sesión con esta cuenta (ya está vinculada a la aplicación móvil heredada).


Si todavía no dispone de una cuenta, regístrese:

  1. En la pantalla de bienvenida, pulse Empezar.

  2. En la pantalla de inicio de sesión, pulse Registro para crear su cuenta.

  3. Rellene el formulario de Registro.

  4. Acepte los Términos y condiciones y lea el Aviso de privacidad.

  5. Pulse Continuar.

  6. En la dirección introducida, recibirá un correo electrónico con un enlace de verificación. Haga clic en el enlace y verifique su cuenta.
    (El enlace expira a las 24 horas).

  7. Vuelva a la aplicación e inicie sesión (Iniciar sesión).

  8. Después de iniciar sesión, pulse Aceptar para conceder los siguientes privilegios de acceso.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.