2508_Wiser_KNX

Gestión de los hogares

Puede tener más de un hogar vinculado a su cuenta de la aplicación y añadir cuentas adicionales de otras personas para que puedan acceder a su hogar.

Por ejemplo:

Segunda residencia

Si tiene una segunda residencia y quiere evitar tener diferentes cuentas para acceder a ella (Añadir nuevo hogar).

Compartir familia

Cada miembro de la familia puede crear una cuenta para que el padre/la madre no tenga que compartir sus credenciales (Habilite el acceso a su hogar).

SpaceLogic KNX Remote

Los propietarios pueden habilitar el acceso remoto permanente o por tiempo limitado (Habilite el acceso a su hogar).


Hay dos opciones para acceder a la sección Gestión de los hogares:

  1. Toque > Gestión de los hogares > seleccione el hogar que desea gestionar.

  2. En la pantalla Inicio, toque el nombre del hogar en la parte superior central de su pantalla > seleccione de sus hogares o toque Gestión de los hogares.


Si toca su hogar en la sección Gestión de los hogares, puede:

Editar el nombre de su hogar

Toque su hogar > toque > edite el nombre > toque Confirmar.

Editar la dirección

Toque su hogar > toque Dirección del hogar > escriba la dirección > toque Siguiente > toque Entregar.

Eliminar/desvincula un hogar de su cuenta

Si usted es propietario: Toque su hogar > toque Eliminar hogar > Confirmar.

Si usted es un usuario: Toque su hogar > toque Desvincularme > Confirmar.

Administrar acceso

Toque su hogar > toque Administrar acceso > seleccione la solicitud de acceso que desea gestionar > edite los parámetros (Rol, Periodo de acceso, Remover acceso) > toque Actualizar acceso/Remover acceso.

Gestionar el acceso remoto a través de VPN

Estas opciones solo son visibles si:

  • Usted es el Propietario del controlador seleccionado, o

  • Tienes acceso de Administrador o Integrador de sistemas.

Si su nivel de acceso es Familia, la pantalla aparecerá en su formato estándar sin estas opciones.

Consulte Gestión del acceso remoto a través de SpaceLogic KNX Remote Service.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.