2508_Wiser_KNX

Calefacción por suelo radiante eléctrica

CONTROLADOR

Ajustes

General

Objetos

Campos obligatorios

Campos opcionales

Campos obligatorios

Campos opcionales

Título

Título del suelo radiante

Valor mínimo

Valor máximo

Umbral de alerta de temperatura

Título de alarma de temperatura

Paso de valor nominal

Control por voz (casilla de verificación)

Objeto On/Off

Objeto de estado On/Off

Objeto de temperatura

Objeto de estado de temperatura

Objeto de alerta de temperatura

Widget de Touch

Suelo radiante

El botón On/Off del widget se puede utilizar de dos maneras:

  • Para controlar un relé en el actuador.

  • Para controlar la RTU del sistema de calefacción por suelo radiante.


APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación


Pantalla de control

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.