2508_Wiser_KNX

Regulador

CONTROLADOR

Ajustes

General

Objetos

Campos obligatorios

Campos opcionales

Campos obligatorios (por canal)

Campos opcionales

Título

Tiempo de espera del estado del regulador deslizante (s)

Control por voz (casilla de verificación)

Objeto de valor

Objeto de valor de información de estado

Objeto de conmutación

Objeto de conmutación de información de estado

Estado del dispositivo


NOTA: los widgets múltiples pueden tener nombres diferentes para cada una de sus cargas. En la aplicación, cada canal se mostrará como un widget independiente con el nombre asignado.

Se recomienda configurar widgets múltiples para un solo dispositivo/carga.
Por ejemplo, si tiene cinco luces, configure cinco widgets múltiples; esto es, un widget múltiple para cada luz.

Widgets de Touch

Regulador giratorio

Regulador horizontal

Regulador vertical


APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación


Pantalla de control

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.