2508_Wiser_KNX

Batería

La batería es un dispositivo de almacenamiento de energía que la conserva para su uso posterior. Normalmente está conectada directamente a un inversor. El inversor gestiona su régimen y proporciona datos de energía.


El inversor que suministra los datos de energía debe estar conectado al controlador, en marcha y con los siguientes objetos KNX:

  • Potencia activa: potencia real cargada o descargada de la batería.
    Asigne esta unidad de objeto KNX con kW.

  • Energía activa cargada a la batería: energía acumulada total cargada a la batería.
    Asigne esta unidad objeto KNX con Wh.

  • Energía activa descargada de la batería: energía acumulada total descargada de la batería.
    Asigne esta unidad objeto KNX con Wh.

  • Estado de carga: porcentaje real del nivel real de carga de la batería.
    Asigne este tipo de objeto KNX con escala (05.001, entero de 1 byte).

NOTA: Si utiliza un inversor solar para proporcionar los datos, consulte Inversores solares compatibles.

Si hay objetos KNX disponibles, asígnelos en el complemento Energía de la siguiente manera:

  1. En el navegador web, abra el complemento Energía del controlador.

  2. Haga clic en + en la esquina inferior derecha > haga clic en Añadir equipo. Aparecerá el formulario para crear nuevos equipos.

  3. Complete la pestaña General del formulario de la siguiente manera:

    Título

    Cualquier nombre

    Límite de potencia (W)

    Umbral de alarma (se compara con la potencia activa).

    0 = alarma no definida

    Autoconsumo

    Este atributo debe estar marcado.

    Marcha atrás

    Deje este atributo sin marcar.

    NOTA: Deje Marcha atrás sin marcar. Más adelante en la aplicación móvil sabrá si la carga y descarga son correctas. De lo contrario, vuelva a este atributo y márquelo.
  4. Haga clic en la pestaña Objetos y complétela como se indica a continuación:

    Ejemplo de inversor Kostal

    Potencia activa

    Potencia activa.

    Energía consumida (requerida para los cálculos de consumo)

    Energía activa consumida.

    Energía producida (requerida para los cálculos de consumo)

    Energía activa consumida.

    Estado del dispositivo

    Opcional (el estado se mostrará en el complemento).

    1 = OK / 0 = error

    Estado de carga (05.001 (escala, entero de 1 byte))

    Nivel de carga de la batería

  5. Haga clic en Guardar.


    La batería (sistema de almacenamiento de energía) aparece en la lista de equipos.

  6. Marque el sistema de almacenamiento de energía (casilla de la izquierda) > haga clic en en la parte inferior izquierda > haga clic en Añadir seleccionado a la habitación > seleccione la habitación o habitaciones a las que desea añadir la batería.

    NOTA: Las habitaciones se deben crear ya en la Configuración Touch.
  7. Haga clic en Añadir.

La potencia y la energía de la batería asignada están disponibles en (nueva pestaña) en la parte inferior derecha de la aplicación móvil.


Pulse en la aplicación y compruebe si la batería se supervisa correctamente:

  • En una visualización En vivo, los valores de potencia debe mostrarse al instante.

  • Debe esperar al historial de datos y dejar que el sistema genere suficientes datos para que se muestren en la aplicación.

NOTA: Después de cualquier actualización de la configuración en el complemento Energía, siempre es necesario cerrar del todo la aplicación y abrirla de nuevo para ver la última actualización. Si los datos no se visualizan correctamente, consulte Solución de problemas de energía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.