2508_Wiser_KNX

Tipo de suscripción

El tipo de suscripción representa el intervalo y los pagos en la moneda seleccionada de acuerdo con el contrato del proveedor de energía.

La opción Tipo de suscripción está disponible en la pantalla Electricidad tras seleccionar la tarifa (consulte Las opciones de mi contrato).

Ejemplo:

Su contrato establece un pago anticipado mensual de una cierta cantidad en EUR.

  1. En Tarifa > Electricidad > Tipo de suscripción, marque el intervalo Mensual y escriba el importe de dinero del contrato en el campo de Precio de suscripción.

  2. Pulse Guardar.

NOTA: La moneda se establecerá automáticamente de acuerdo con el país que usted establezca en su cuenta. Consulte Perfil del usuario.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.