2508_Wiser_KNX

Sistema de gestión de energía de los hogares (HEMS) de Wiser KNX

Este capítulo guía a un instalador a través de la configuración del controlador para permitir el monitoreo de energía en la aplicación móvil.

Requiere un integrador o un instalador para conocer la configuración general del controlador, que implica la puesta en marcha de los dispositivos y la gestión de objetos KNX.

La aplicación móvil y su gestión de energía proporcionan información sobre el consumo del hogar, la producción de energía solar, el flujo de energía real, etc. También puede informar sobre los costes energéticos y el impacto de las emisiones de CO2.


Ajustes e instalaciones necesarios:

  1. Tal y como se describe a continuación, deben instalarse los dispositivos de supervisión de energía, conectarse al controlador y ponerse en marcha:

    Dispositivos

    Ejemplos

    Medidores de energía Modbus o KNX

    • Medidor de energía KNX REG-K/3x230V/16A de Schneider (MTN6600-0603)

    • Medidor de energía iEM3150 de Schneider - 63 A - Modbus (A9MEM3150)

    • Medidor de energía iEM3155 - 63 A - Modbus (A9MEM3155)

    Power Tag Modbus

    • Sensor de energía

    • PowerTag Resi9 80A 6xLN Modbus monofásico (R9M80X6M) con transformadores de corriente de 80 A (R9MCT80)

    Más información disponible aquí: Medidores de energía compatibles.

    Obtenga aquí más información sobre cómo crear un perfil Modbus en la guía de usuario del controlador:

    Power Tag Link y A9 Power Tags

    • Acti9 PowerTag Link - Inalámbrico a concentrador Modbus TCP/IP (A9XMWD20)

    • Acti9 PowerTag Link HD - Inalámbrico a concentrador Modbus TCP/IP (A9XMWD100)

    • Power Tags:

      • A9MEM1521

      • A9MEM154

      • A9MEM1561

    Obtenga aquí más información sobre cómo crear un perfil Modbus en la guía de usuario del controlador:

    Actuadores KNX con detección de corriente

    • Actuador conmutador REG-K/4x230/16 w (MTN647595)

    • Actuador conmutador REG-K/8x230/16 w (MTN647895)

    • Actuador conmutador REG-K/12x230/16 (MTN648493)

    Inversores solares Modbus

    Compatible actualmente:

    • Kostal Plenticore

    • Solax X3 G4

    Más información disponible aquí: Inversores solares compatibles

    Obtenga aquí más información sobre cómo crear un perfil Modbus en la guía de usuario del controlador:

    Otros dispositivos con opciones de supervisión de energía compatibles con KNX y/o el controlador

    • Enchufe inteligente

    • Toma inteligente

  2. El complemento Energía debe estar instalado y configurado. Está disponible en la Tienda de aplicaciones del controlador y se ha diseñado para asignar los datos de energía de los dispositivos descritos anteriormente.

  3. La aplicación móvil se instala en el teléfono móvil (la última versión disponible en Google Playstore y Apple Appstore), y la cuenta válida está vinculada con el controlador.

  4. Debe configurar la ubicación del controlador en la aplicación móvil (consulte Gestión de los hogares).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.