2508_Wiser_KNX

Emparejar el controlador

Después de crear su cuenta de usuario (Crear una cuenta de usuario) e iniciar sesión (Iniciar sesión) por primera vez, la aplicación le dará la bienvenida y le pedirá que empareje tu mando.

NOTA: Si su controlador ya está emparejado con su cuenta, puede omitir esta sección.

Guía de emparejamiento

  1. Iniciar el asistente de emparejamiento

    Pulse para empezar.

  2. Prepare su configuración

    • Asegúrese de que el controlador esté encendido y bien conectado.

    • Asegúrese de que su teléfono está conectado a la misma red que el controlador.

    • Antes de emparejar, se recomienda forzar manualmente cualquier actualización pendiente. Si el DNS no está configurado correctamente, es posible que las actualizaciones disponibles no aparezcan en el controlador.

  3. Pulse Siguiente para continuar.

  4. Actualizar el firmware del controlador

    • Vaya a su controlador e instale el firmware más reciente desde https://www.se.com (Actualizar firmware).

    • Este firmware incluye los siguientes complementos esenciales: Cloud Connector, KNX IoT 3rd Party API y visualización Touch.

  5. Habilitar los complementos necesarios

    • Activa los complementos Cloud Connector y KNX IoT 3rd Party API.

    • Se recomienda habilitar las actualizaciones automáticas para estos complementos.

  6. Compruebe la configuración de visualización

    • Asegúrese de que su controlador tenga una visualización Touch con widgets organizados en habitaciones (Visualización Touch 3).

    • Todos los dispositivos deben estar correctamente configurados en sus respectivos widgets.

  7. Reinicie el controlador:

    Después de reiniciar, pulse Siguiente en la aplicación.

  8. Buscar el controlador

    • Toque Buscar el controlador.

    • Seleccione su controlador de la lista para iniciar el emparejamiento automáticamente.

    • También puedes pulsar Introducir manualmente, introducir la dirección IP o MAC y pulsar Emparejar.

      NOTA: También puede escanear el código QR del controlador. Si el escaneo falla, introduzca la dirección MAC manualmente.

  9. Póngale un nombre a su controlador

    Después del emparejamiento, póngale un nombre al controlador y pulse Next.

  10. Establezca su ubicación

    • Permite que la aplicación acceda a su ubicación o selecciónela manualmente en el mapa.

    • La ubicación ayuda a proporcionar datos meteorológicos locales. Toque Enviar.

  11. Revisar y confirmar

    Comprueba sus datos y pulse Emparejar controlador.

  12. Habilitar información meteorológica (opcional)

    Después del emparejamiento, puede activar el panel del tiempo en su pantalla de inicio. Esto se puede cambiar en cualquier momento en Ajustes.

  13. Utilizar una estación meteorológica (opcional)

    Si se detecta una estación meteorológica, puede seleccionarla como fuente de datos meteorológicos. Esta configuración también se puede ajustar en Ajustes.

Después del emparejamiento

Su controlador ya está emparejado y aparecerá en la parte superior de la pantalla de inicio de la aplicación.

Para emparejar otro controlador más tarde:

  • Ir a la pantalla de inicio

  • Pulse > Gestión de los hogares > Emparejar nuevo controlador.

  • Siga los mismos pasos en el asistente

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.