2508_Wiser_KNX

Roles y permisos de usuario

En la aplicación móvil, los roles de usuario y los permisos son esenciales para administrar el acceso y el control dentro del sistema. Este capítulo describe los roles disponibles, incluidos "Propietario" e "Integrador"/"Familia", y detalla los permisos específicos y los privilegios compartidos asociados a cada rol.

La comprensión de estos roles y permisos garantiza que los usuarios puedan administrar de manera eficaz su entorno doméstico inteligente, mantener la seguridad y personalizar el acceso de acuerdo con sus necesidades.

  1. Propietario

    • Usuario/cuenta principal que se empareja con un controlador.

    • Conceder y revocar acceso para "Integrador"/"Familia". El acceso puede ser ilimitado o restringido a un período de tiempo específico determinado por el propietario.

    • Restringe el acceso a habitaciones específicas para "Integrador"/"Familia".

    • Establezca el nombre y la dirección del controlador.


  2. "Integrador"/"Familia"

    • Usuarios/cuentas a las que el propietario ha concedido acceso.

    • No hay diferencia de privilegios entre los roles "Integrador" y "Familia".

    • Revocar el acceso a un controlador que ha concedido un propietario.


Privilegios compartidos (para "Propietario" e "Integrador"/"Familia")

  • Controlar y monitorear dispositivos

  • Renombrar dispositivos y habitaciones

  • Editar horarios

  • Editar y ejecutar momentos

  • Editar automatizaciones

  • Acceder a datos de energía

  • Gestionar notificaciones

  • Gestionar tarifas

  • Gestionar consentimientos

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.