2508_Wiser_KNX

Termostato para controlador de accionamiento de válvula (VDC)

CONTROLADOR

Ajustes

General

Campos obligatorios

Campos opcionales

Título

Ocultar de la aplicación móvil y todos los demás servicios remotos (casilla de verificación)

Título del termostato

Título de alarma de punto de rocío

Control por voz (casilla de verificación)

Paso para el cambio (si no se establece, entonces 0,5 K)

Valor mínimo nominal/de cambio

Valor máximo nominal/de cambio

Usar modos personalizados (casilla de verificación)

  • Nombre del modo
  • Valor del modo

  • Estado del modo


Objetos

Campos obligatorios

Descripción

Campos opcionales

Descripción

Temperatura actual

Temperatura actual medida para el widget (entrada)

DPT_Value_Temp (9.001)

Entrada modo de funcionamiento

Modo establecido por el widget

DTP_entero sin signo de 1 byte (05.010)

Salida de valor nominal actual

El valor de salida ha cambiado por el widget.

DPT_Value_Temp (9.001)

Estado del termostato, alerta

Objeto de estado de 1 byte que interpreta valores:

  • Bit 0: Confort

  • Bit 1: Ahorro

  • Bit 2: Modo nocturno

  • Bit 3: Protección contra heladas/calor

  • Bit 4: Alarma de punto de rocío

  • Bit 5: Calentar/enfriar

DTP_entero sin signo de 1 byte (05.010)

Entrada de valor nominal actual (modo absoluto)/valor nominal básico (modo relativo)

Valor de entrada modificado por un dispositivo externo (campo de retroalimentación)

DPT_Value_Temp (9.001)

Estado de HVAC del termostato

Objeto de retroalimentación; los valores corresponden a la entrada del modo de funcionamiento.

DTP_entero sin signo de 1 byte (05.010)

Cambio del valor nominal preestablecido (modo relativo)

Valor de cambio predefinido

DPT_Value_Temp (9.001)

Está activo

Actualmente no compatible.

DPT_1-bit (01.0)

Cambio del valor nominal actual (modo relativo)

Valor de cambio actual

DPT_Value_Temp (9.001)

Alarma de punto de rocío

Objeto de retroalimentación (1 bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Alarma de helada

Objeto de retroalimentación (1 bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Cambio de calefacción/refrigeración

Objeto de control (1 bit)

DPT_1-bit (01.0)

Widget de Touch

Termostato VDC


APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación


Pantallas de control

Con objetos para valores absolutos y modos de funcionamiento

Con objetos para valores relativos y modos de funcionamiento

ELEMENTOS DE LA PANTALLA DE CONTROL


Temperatura actual

  • Se muestra en la parte superior de la pantalla.

  • El valor se lee directamente del punto de datos KNX.

  • Las unidades se muestran en ºC o ºF en función de la configuración del sistema.


Icono de estado: calefacción/refrigeración

  • Un icono dinámico indica el estado operativo actual.

  • El icono cambia en función de la relación entre la temperatura actual y el valor nominal, así como del modo seleccionado:

Condición

Modo

Icono

Temperatura actual > Valor nominal

Refrigeración

Temperatura actual > Valor nominal

Calefacción

Temperatura actual < Valor nominal

Refrigeración

Temperatura actual < Valor nominal

Calefacción


Temperatura de consigna

  • Muestra la temperatura objetivo actual.

  • El valor se lee desde el punto de datos.

  • Se muestra en ºC o ºF.


Botón de modo

  • Muestra el modo actualmente activo (por ejemplo, Confort, Eco, Noche).

  • Toca el icono de modo para abrir la pantalla de selección de modo.


  • Seleccione el modo deseado y pulse Establecer para confirmar.


Interruptor de refrigeración/calefacción

  • Un sencillo botón de alternancia que cambia entre los modos de refrigeración y calefacción.


Modos personalizados

El termostato VDC permite configurar hasta seis modos personalizados, que amplían la funcionalidad más allá de los modos estándar como Confort, Standby o Dormir. Estos modos personalizados son útiles para adaptar el comportamiento del termostato a las necesidades específicas del usuario o a situaciones concretas.

Cada modo personalizado debe incluir:

  • Un nombre único, utilizado para identificar el modo en la aplicación.

  • Un valor de modo: el valor enviado al sistema cuando se activa el modo.

  • Estado de modo: valor de estado que se utiliza para la retroalimentación o la lógica del sistema.

Añadir y gestionar modos

  • Para añadir un nuevo modo, haga clic en el botón Añadir otro modo.

  • Rellene los campos Nombre del modo, Valor del modo y Estado del modo.

  • Para eliminar un modo, haga clic en Eliminar este modo junto al modo específico que desee eliminar.

El uso de modos personalizados es opcional: se activan marcando la casilla Usar modos personalizados en la configuración General del termostato.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.