2508_Wiser_KNX

Powertag Modbus monofásico

Para el sensor de energía monofásico Modbus Powertag, los siguientes registros deben asignarse a objetos KNX:

Registro Modbus

Dirección Modbus

Denominación

Tensión

3020

Tensión RMS

Frecuencia

3126

Frecuencia

Corriente Lx

-

Corriente RMS (canal X)

Potencia activa Lx

-

Potencia activa (canal X)

Energía activa suministrada Lx

-

La energía activa suministrada (canal X) es el acumulador de energía absoluta cuando la energía activa tiene un valor positivo.

Energía activa recibida Lx

-

La energía activa recibida (canal X) es el acumulador de energía absoluta cuando la energía activa tiene un valor negativo.

Energía activa suministrada Lx parcial

-

Un registro reiniciable de la energía activa suministrada (canal X).

Energía activa recibida Lx parcial

-

Un registro reiniciable de la energía activa recibida (canal X).

Eliminar energía

6000

Escriba 21920 para borrar todos los registros de energía activa parcial.

Factor de potencia Lx [-1,1]

-

Factor de potencia en el rango – 1 a 1 (canal X).

Factor de potencia Lx [-2,2]

-

Factor de potencia en el rango – 2 a 2 (para indicar carga capacitiva o inductiva, canal X).

Dirección Lx

-

Escriba 1 para cambiar la dirección de la potencia activa (de positivo a negativo o viceversa, canal X).

CT Lx

-

El índice de bobina actual, solo se admite 80 A.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?