2508_Wiser_KNX

Ajustes

Toque en la parte superior derecha de la pantalla de inicio (Pantalla de inicio) para acceder a la pantalla Ajustes.


En la sección Ajustes podrá gestionar o visualizar:

Cuenta

Perfil de usuario (edite y actualice sus detalles: nombre, apellido, país)

Historial de inicio de sesión (Historial de inicio de sesión)

Cambiar contraseña (Restablecimiento o cambio de contraseña)

Autenticación multifactor (Autenticación multifactor)

Consentimientos (Consentimientos)

Integraciones (YALE Smart Lock)

Borrar datos de energía (Borrar datos de energía)

Borrar mi cuenta (Borrar mi cuenta)

Cerrar sesión (Cierre de sesión)

Tarifa (Tarifa)

Electricidad

Tarifa de alimentación

Plantas y habitaciones (Plantas y habitaciones)

Dispositivos (Dispositivos)

Notificaciones (Notificaciones)

Habilitar notificaciones

Alarmas

Dispositivos

Gestión de los hogares (Gestión de los hogares)

Pantalla de inicio (Pantalla de inicio)

Mostrar momentos

Panel meteorológico

Soporte

 

Acerca de

 

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.