2508_Wiser_KNX

Antes de instalar la aplicación móvil

Después de cumplir los siguientes requisitos, puede comenzar a instalar y configurar la aplicación móvil:

Ejecución de la instalación KNX

Un integrador o electricista ha instalado y configurado los dispositivos KNX usando la aplicación ETS o la herramienta de puesta en marcha eConfigure de Schneider.

Controlador Wiser for KNX instalado

El controlador cumple con los requisitos de hardware y firmware del capítulo Preparar el controlador. El controlador está configurado correctamente y el proyecto KNX se ha importado al controlador.

Controlador configurado correctamente y proyecto KNX importado al controlador

Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario Wiser for KNX, disponible en https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/.

Visualización Touch creada

Para obtener más información, consulte Visualización Touch 3.

  • Touch 3 es una visualización basada en widgets que ofrece un control sencillo de los dispositivos KNX y Zigbee en la instalación.

    En tan solo unos pasos, el integrador crea la estructura del edificio (plantas y habitaciones), añade widgets específicos y selecciona los objetos de grupo KNX necesarios de acuerdo con la función del widget.

    Una vez creados, los widgets generarán automáticamente la visualización en la aplicación Wiser KNX.

    Más adelante, podrá agregar widgets. Los widgets se sincronizan automáticamente con la aplicación Wiser KNX.

    Para obtener información detallada sobre cómo crear la visualización en Touch y configurar los widgets, consulte la instrucción Wiser for KNX, SpaceLYnk - Cómo crear una visualización basada en widgets en Touch 3 disponible aquí: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure es la herramienta de software para diseñar, configurar y mantener el sistema de automatización de edificios KNX. Con esta herramienta, puede administrar su instalación KNX incluso sin contar con conocimientos perfectos de KNX o ETS. Para obtener más información, consulte aquí.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.