2508_Wiser_KNX

Agregar a Favoritos

Puede marcar dispositivos como favoritos y acceder a ellos directamente desde la pantalla de inicio en la sección Favoritos que acaba de crear.

  1. Busque el dispositivo que desea marcar como favorito.

  2. Toque el dispositivo correspondiente y abra su pantalla de control (Pantalla de control del dispositivo).

  3. En la pantalla de control del dispositivo, toque en la parte superior derecha.

El dispositivo se mostrará en la sección Favoritosque acaba de crear en la pantalla de inicio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.