2508_Wiser_KNX

Electrodomésticos

Cuando se trata de electrodomésticos, es esencial comprender su consumo de energía. Los electrodomésticos pueden ser cualquier aparato eléctrico del hogar que consuma energía para cumplir su propósito (por ejemplo, una lavadora o caldera). Debe asignar los electrodomésticos tal y como se describe más adelante.

Debe haber un dispositivo que proporcione los datos de energía de su electrodoméstico, como un contador de energía, un enchufe inteligente o un conector inteligente, conectado al controlador, en marcha y con los siguientes objetos KNX:

  • Potencia activa: Representa la energía real consumida por el electrodoméstico.
    Asigne vatios (W) o kilovatios (kW) a la unidad de objeto de KNX.

  • Energía activa consumida: Representa el total de energía acumulada consumida por el electrodoméstico a lo largo del tiempo.
    Asigne vatios-hora (Wh) a la unidad de objeto KNX.


Si hay objetos KNX disponibles, asígnelos en el complemento Energía de la siguiente manera:

  1. En el navegador web, abra el complemento Energía del controlador.

  2. Haga clic en + en la esquina inferior derecha > haga clic en Añadir equipo. Aparecerá el formulario para crear nuevos equipos.

  3. Complete la pestaña General del formulario de la siguiente manera:

    Título

    Cualquier nombre

    Límite de potencia (W)

    Umbral de alarma (se compara con la potencia activa)

    0 = alarma no definida

  4. Haga clic en la pestaña Objetos y complétela como se indica a continuación:

    Potencia activa

    Potencia activa.

    Energía consumida (requerida para el cálculo del consumo)

    Energía consumida.

    Estado de dispositivo (1 bit)

    Opcional (el estado se mostrará en el complemento).

    1 = OK / 0 = error

  5. Haga clic en Guardar.


    El electrodoméstico aparece como un elemento de la lista de equipos.

  6. Marque el electrodoméstico (casilla a la izquierda) > haga clic en en la parte inferior izquierda > haga clic en Añadir seleccionado a la habitación > seleccione la habitación o habitaciones a las que desea añadir el electrodoméstico.

    NOTA: Las habitaciones se deben crear ya en la Configuración Touch.
  7. Haga clic en Añadir.

La potencia y la energía del electrodoméstico asignado están disponibles en (nueva pestaña) en la parte inferior derecha de la aplicación móvil.


Pulse en la aplicación y compruebe si el electrodoméstico está supervisado correctamente:

  • En la visualización En vivo, los valores deben mostrarse al instante.

  • Debe esperar al historial de datos y dejar que el sistema genere suficientes datos para que se muestren en la aplicación.

NOTA: Después de cualquier actualización de la configuración en el complemento Energía, siempre es necesario cerrar del todo la aplicación y abrirla de nuevo para ver la última actualización. Si los datos no se visualizan correctamente, consulte Solución de problemas de energía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.