2508_Wiser_KNX

Sistema Wiser KNX

El sistema Wiser KNX proporciona una solución sólida, cómoda y con capacidad de ampliación para controlar su instalación KNX.

Se puede integrar con la nueva aplicación móvil de Wiser KNX si está disponible en su país (consulte Disponibilidad de la aplicación Wiser KNX).

La aplicación Wiser KNX le permite controlar y monitorear sus dispositivos de KNX y Zigbee desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Además, Wiser para el controlador lógico KNX (LSS100100) funciona como un controlador lógico multiprotocolo versátil, lo que le permite:

  1. Visualizar su instalación KNX

  2. Controlar sus dispositivos KNX y Zigbee

  3. Crear lógica avanzada

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.