2508_Wiser_KNX

Automatizaciones

Para usar las automatizaciones en la aplicación móvil, asegúrese de que el complemento "Automatización" esté instalado en el controlador. Puede instalar el complemento "Automatización" desde el Marketplace. Se recomienda habilitar las actualizaciones automáticas para que siempre tenga instalada la última versión.


Las automatizaciones activan los dispositivos automáticamente según las condiciones predefinidas. Estos son algunos ejemplos:

  1. Escenario de amanecer: cuando amanece, se abren automáticamente las persianas de la sala de estar.

  2. Detección de movimiento en fin de semana: si se detecta movimiento los fines de semana entre las 9:00 y las 17:00, evita que se encienda la iluminación.

Para crear y editar automatizaciones:

  1. Navegue hasta la pantalla de inicio (Pantalla de inicio).

  2. Toque .

  3. Seleccione la pestaña Automatizaciones.

NOTA: En una futura versión de la aplicación podrá enviar notificaciones push específicas vinculadas a la automatización.


IMPORTANTE: Si modifica manualmente la automatización del controlador, espere aproximadamente 1 minuto para que los cambios se propaguen y, a continuación, actualice la pantalla de la aplicación móvil.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.