2508_Wiser_KNX

Requisitos para un sistema KNX Wiser

Para usar la aplicación móvil, necesita al menos los siguientes dispositivos y condiciones:

Componente

Requisitos

Notas

Controlador Wiser for KNX (LSS100100)

  • Versión de hardware superior a 2.0

  • Firmware – 3.0.0 o superior

El controlador Wiser for KNX gestiona la visualización de los dispositivos KNX y Zigbee en la instalación y habilita la comunicación con la aplicación Wiser KNX.

Proyecto KNX e instalación en funcionamiento

Todos los dispositivos KNX están instalados y configurados a través de la aplicación ETS o con eConfigure. de Schneider.

Esta tarea únicamente la deberá realizar un electricista o un integrador de sistemas cualificado.

Acceso a Internet para el controlador

Para utilizar la aplicación móvil Wiser KNX, su controlador Wiser for KNX debe estar conectado a Internet a través de un enrutador.

 

Dispositivos compatibles

Para obtener más información, consulte Visualización basada en widgets.

 

Smartphone

  • iOS versión 15.1 y superior

  • Android versión 13 y superior

La aplicación móvil es compatible con el modo vertical en smartphones y los modos vertical y horizontal con rotación automática en tabletas.

Aplicación Wiser KNX

Para obtener más información, consulte Instalar la aplicación móvil.

 

Dirección de correo electrónico válida

Para establecer su aplicación Wiser KNX, deberá registrar una cuenta en Schneider Electric con un email válido.

Si ya tiene una cuenta (de la anterior aplicación Wiser for KNX), utilícela en la nueva aplicación Wiser KNX.

Denominación correcta de los objetos

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación móvil, todos los objetos deben tener nombres válidos y claramente definidos.

Los nombres de los objetos no deben contener caracteres no válidos, como el símbolo de sustitución .

Complemento Cloud Connector

Debe estar instalado y activado en su última versión.

Habilite las actualizaciones automáticas para garantizar que se mantenga actualizado.

Complementos opcionales

Complemento Automatizaciones

Complemento Energía

Estos complementos mejoran las funciones de la aplicación y se recomiendan para ampliar su funcionalidad.

Habilita las actualizaciones automáticas para garantizar que los complementos se mantengan actualizados.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.