2508_Wiser_KNX

Plantas y habitaciones

En la sección Plantas y habitaciones puede visualizar todas las habitaciones de su hogar como una lista simple o habilitando la función Mostrar niveles de plantas. Muestra las habitaciones agrupadas por las plantas a las que se han asignado en la visualización Touch. Puede renombrar las habitaciones y las plantas como desee, así como cambiar el orden en que aparecen.

  1. Acceder a plantas y habitaciones:

    • Pulse en la parte superior derecha de la pantalla de inicio > navegue hasta la Plantas y habitaciones en su aplicación.

  2. Visualización de habitaciones:

    • De forma predeterminada, todas las habitaciones se muestran como una lista simple.

    • Para ver las habitaciones agrupadas por plantas, habilite la opción Mostrar niveles de plantas característica.

    • Cuando Mostrar nivel de plantas está activado, las habitaciones se agrupan por plantas no solo en la pantalla de inicio, sino también en la pantalla Seleccionar dispositivos al crear automatizaciones y momentos.

  3. Personalización de nombres:

    • Puede renombrar cualquier habitación o planta para que se adapte mejor a sus preferencias.

    • Haga clic en el nombre de la habitación o planta que desea cambiar > pulse .

    • Escriba el nuevo nombre > pulse Guardar.

  4. Reordenar habitaciones:

    • Puede cambiar el orden en que se muestran las habitaciones.

    • Asegúrese de que Mostrar niveles de plantas está deshabilitada.

    • Pulse y arrastre y suelte las habitaciones en la posición deseada.

    • Pulse Guardar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.