2508_Wiser_KNX

Habilite el acceso a su hogar

Esto es lo que debe hacer cuando quiera dar acceso a su hogar a otra persona:

  1. La persona que desea invitar a su hogar debe crear una cuenta de usuario en la aplicación móvil.
    Deben seguir los pasos descritos en Crear una cuenta de usuario.

  2. Usted, como propietario del hogar: en la aplicación móvil, pulse > pulse Gestión de los hogares > pulse su hogar > pulse Administrar acceso > pulse .

  3. En la pantalla Compartir hogar, establezca lo siguiente:

    • Introduzca el email del solicitante.

    • Defina su rol de acceso.

    • Establezca a qué habitaciones puede acceder el solicitante (todas o únicamente algunas habitaciones).

    • Establezca el periodo de acceso (inicio/fin/duración).

  4. Pulse Confirmar.

Cuando se ha concedido/revocado el acceso a un hogar existente, el solicitante recibe una notificación por email.

NOTA: Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que introduce en el formulario Compartir hogar es la misma que la dirección de correo electrónico que la persona introdujo al registrar su cuenta en la aplicación móvil.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.