2508_Wiser_KNX

Habilitar Cloud Connector y KNX IoT 3rd Party API

Cloud Connector

En la página de inicio del controlador, haga clic en el mosaico Cloud Connector para abrir Cloud Connector. A continuación, habilite el Cloud Connector para la comunicación en la nube.

El mosaico Cloud Connector en la página de inicio mostrará el estado del complemento:

Conectado

Conectando

No se puede conectar

Deshabilitado


KNX IoT 3rd Party API

A continuación, abra el complemento KNX IoT 3rd Party API, vaya a la AJUSTES y active las siguientes opciones:

  • Habilitar API para la nube

  • Habilitar API para la red local (opcional)

  • Enviar datos de aplicaciones de terceros (por ejemplo, el complemento Energía).

El mosaico de KNX IoT 3rd Party API en la página de inicio mostrará el estado del complemento según el color en la esquina superior izquierda del mosaico:

  • Iconos de la nube o red en color gris oscuro: el acceso remoto o local a KNX IoT 3rd Party API está habilitado.

  • Iconos de la nube o red en color gris claro: el acceso remoto o local a KNX IoT 3rd Party API está deshabilitado.

En la pestaña SEMÁFOROS puede ver el estado actual del estado de su dispositivo desde una perspectiva de rendimiento. Los indicadores se representan como porcentajes de la carga máxima, lo que garantiza que su dispositivo responda de manera eficaz a todos los demás eventos posibles. Pase el ratón sobre cualquier indicador para ver su significado detallado.

Puede ver el estado de carga del controlador desde la página de inicio gracias al color del punto que se muestra en la esquina superior izquierda de la ventana de la API:

  • Tener una carga en cualquier indicador por debajo del 50 % es buena señal.

  • Por debajo del 80 % se considera OK. Aunque la carga es alta, no hay necesidad de intervención.

  • Unos valores por encima del 80 % indican que su controlador está en el límite del rendimiento óptimo, por lo que deberá ejecutar la acción recomendada.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.