2508_Wiser_KNX

Horarios

Puede configurar horarios que determinan horas específicas a las que un dispositivo cambiará de estado.

Estos horarios se puede crear y editar directamente en la pantalla de control del dispositivo.

Para acceder a los horarios de su dispositivo:

  1. Navegue hasta la pantalla de control del dispositivo.

  2. Pulse Editar horario en la parte inferior de la pantalla para visualizar la lista de horarios disponibles para su dispositivo:

IMPORTANTE: Si modifica manualmente los horarios del controlador, espere aproximadamente 1 minuto para que los cambios se propaguen y, a continuación, actualice la pantalla de la aplicación móvil.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.