2508_Wiser_KNX

Añadir periodo – Cuando

Seleccione un periodo en el que se aplicarán las condiciones. Si no se selecciona ningún periodo, la condición se aplicará todos los días.

Por ejemplo:

Si desea que la detección de un sensor de movimiento active una acción, pero SOLO durante los días entre semana mientras está fuera de hogar, debe definir este periodo en Cuando.


Existen tres tipos de periodos:

  1. Todo el día: 24 horas

  2. De día:

    • Del amanecer al atardecer.

    • Es posible seleccionar un periodo antes o después de que comience el amanecer/atardecer (hasta 12 horas).

  3. De noche:

    • Del atardecer al amanecer.

    • Es posible seleccionar un periodo antes o después de que comience el atardecer/amanecer (hasta 12 horas).

  4. Personalizado: defina un periodo de tiempo, con horas de inicio y de finalización.


En el creador de automatizaciones, pulse Cuando > Añadir periodo > Periodo > seleccione una hora de inicio y un periodo de repetición (días de la semana) > pulse Siguiente.

Volverá a la pantalla principal del creador de automatizaciones.


NOTA: Puede añadir diferentes periodos a la misma automatización.


En el siguiente paso, seleccione la acción que mejor funcione para su automatización.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.