2508_Wiser_KNX

Visualización basada en widgets

Al tratarse de un estándar para la automatización de hogares, KNX garantiza la interoperabilidad de los dispositivos, independientemente del fabricante.

El integrador de sistemas instala y configura el proyecto KNX y crea una visualización basada en widgets con los dispositivos KNX/Zigbee en el complemento Touch.

La visualización Touch se convierte a continuación en la visualización de la aplicación móvil (tal y como se explica en Visualización Touch 3).


En la visualización Touch, puede añadir sus dispositivos y cambiar sus parámetros.

Más adelante, podrá añadir otros elementos más tarde.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.