2508_Wiser_KNX

Pestaña "En vivo"

En la pestaña En vivo, puede supervisar el consumo de energía en tiempo real en toda su instalación, incluidos los electrodomésticos y otros dispositivos conectados. Esto le ayuda a supervisar los patrones de consumo, identificar los dispositivos de alto consumo y comprender cómo fluye la energía a través de su sistema.

Información general del flujo de energía

El flujo de energía se visualiza como un medidor circular que muestra el consumo total de energía actual de su hogar en vatios. En la parte superior de la pantalla, verá las fuentes de energía disponibles, según la configuración de su sistema, junto con la cantidad de energía que cada fuente está produciendo o consumiendo actualmente.

  • Consumo de la red (kW): Indica la potencia actual que se consume de la red eléctrica.

  • Uso de la batería (kW): Muestra la potencia actual que se consume del almacenamiento de la batería. Visible solo si hay un sistema de baterías.

  • Producción solar (kW): Muestra la potencia actual generada por sus paneles solares. Solo visible si hay un sistema de energía solar configurado.

  • Exportación de red: Representada por una flecha que apunta hacia afuera cuando se devuelve energía a la red. Solo visible si la exportación a la red es compatible y está activa.


Cada fuente de energía está codificada por colores para mayor claridad:

  • Red: azul

  • Batería: gris oscuro

  • Paneles solares: verde claro

  • La energía vendida a la red: verde oscuro

Principales consumidores de energía

Debajo del flujo de energía, la aplicación destaca los tres electrodomésticos con el mayor consumo actual (en vatios). Todos los demás dispositivos se agrupan en Otras cargas.

Resumen diario de energía

Más abajo, encontrará mosaicos que resumen sus datos energéticos del día actual (según su configuración):

  • Consumo total (kWh): energía total consumida en su instalación.

    NOTA: La carga de la batería está excluida del consumo doméstico.

  • Producción solar (kW): Muestra la potencia actual generada por sus paneles solares. Solo visible si hay un sistema de energía solar configurado.

  • Autosuficiencia o (%): El porcentaje de su consumo total cubierto por la producción solar y el almacenamiento en baterías.

  • (%) de producción usada: La parte de su producción solar que se ha consumido dentro de su instalación.


Gráfico de energía por hora

En la parte inferior de la pantalla, un gráfico muestra su consumo de energía por hora, desglosado por fuente:

  • La energía suministrada por la red.

  • La energía suministrada por el sistema fotovoltaico.

  • La energía utilizada de la batería.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.