2508_Wiser_KNX

Actualizar firmware

  1. Ir a www.se.com.

  2. En la esquina superior izquierda, seleccione su país.

  3. Introduzca LSS100100 en la barra de búsqueda. En los resultados de la búsqueda, seleccione Wiser LSS100100 para controlador lógico KNX.

  4. En la página de producto, desplácese hacia abajo hasta la sección Software y firmware.

  5. Haga clic en el archivo de firmware (la versión más alta disponible) que corresponda a su versión de hardware. Se descarga automáticamente en su repositorio local.

  6. En su controlador, acceda al Configurador (solo se puede acceder al mismo con la cuenta de administrador).

  7. Haga clic en > pestaña Sistema en la parte superior izquierda > Actualizar firmware.

  8. En la ventana emergente, haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo descargado en el paso 3.

  9. Haga clic en Abrir y actualice el firmware. Una vez hecho esto, el controlador se reinicia automáticamente.


NOTA: La aplicación Wiser KNX es compatible con la versión de hardware 2 y superior.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.