2508_Wiser_KNX

Dispositivos

Pulse en la parte superior derecha de la pantalla de inicio (Pantalla de inicio) para acceder a la pantalla Ajustes.

  1. Pulse Dispositivos para ver una lista de todos los dispositivos instalados en su hogar, ordenados por tipo.

    Los dispositivos también muestran su nombre, ubicación y, cuando corresponda, otra información, como el nivel de carga de la batería.

  2. Puede renombrar sus dispositivos: Pulse su dispositivo > introduzca un nuevo nombre > haga clic en Guardar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.