2508_Wiser_KNX

Añadir condiciones – Si

Añada una condición que active la automatización.


Existen tres tipos de condiciones:

Cambio de estado del dispositivo o acción

Ejemplos:

  • Si se detecta movimiento

  • Si se enciende la luz del salón

Hora específica del día

Si desea definir una hora específica en la que tienen lugar las acciones.


NOTA: las automatizaciones basadas en el atardecer y el amanecer utilizan los datos de ubicación del controlador. Puede haber una pequeña diferencia de tiempo entre los tiempos del amanecer y el atardecer que se muestran en la aplicación (ya que se registran usando diferentes algoritmos del proveedor de servicios en línea).

Amanecer

  • Si empieza a amanecer.

  • Se puede seleccionar un periodo antes o después de que comience el amanecer (hasta 12 horas).

Atardecer

  • Si empieza a atardecer.

  • Es posible seleccionar un periodo antes o después de que comience el atardecer (hasta 12 horas).

Personalizado

Defina la hora específica del día (hh:mm) y seleccione los días de la semana.

Cambios meteorológicos

Puede definir un tipo de clima como desencadenante.

Cambio de valor del dispositivo de energía

Dependiendo del dispositivo, puede seleccionar diferentes desencadenantes.

Potencia actual

  • Potencia instantánea importada

  • Potencia instantánea exportada

Para obtener más información, consulte: Asignar datos de energía a grupos de energía.

Batería utilizada

  • Más de

  • Exactamente

  • Menos de


Usted establece la condición Si para iniciar la automatización de la siguiente manera:

  1. En el creador de automatizaciones, pulse Si > pulse Añadir condición y seleccione el desencadenante para activar la automatización:

    • Cambio de estado del dispositivo > seleccione su dispositivo y configure su estado > pulse Establecer.

    • Hora específica del día > seleccione una hora de inicio y un periodo de repetición > pulse Siguiente.

    Volverá a la pantalla principal del creador de automatizaciones.

  2. Seleccione las condiciones bajo las cuales se active la automatización:

    • Solo si se cumplen TODAS las condiciones: Marque Todas las condiciones.

    • Si se cumple CUALQUIER condición: Marque Cualquier condición.

    NOTA: Puede añadir varias condiciones. Se recomienda un máximo de 20.

  3. En el paso siguiente, seleccione un periodo según el cual se apliquen las condiciones.


NOTA: En una versión futura, podrá establecer condiciones en función del tiempo (temperatura, humedad, velocidad del viento, etc.)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.